Stempelwagenheber als nützlicher Lastenprofi
Heber sind ideale Helfer wenn Sie heben, drücken oder schieben wollen – egal, ob beim Heben von Fahrzeugen, Maschinen oder als Helfer in der Werkstatt. Kompakt und doch als wahres Kraftpaket ermöglicht vor allem der Stempelwagenheber ein punktgenaues Ansetzen und das Heben und Drücken großer Lasten von mehreren Tonnen.
Hydraulik/Pneumatik für mehr Leichtigkeit
Durch seine robuste Bauform und den Einsatz hochwertiger Materialien ist der Stempelwagenheber vor allem bei besonders hohen Hublasten der ideale Helfer. Durch den Einsatz eines hydraulischen Antriebes wird es zudem möglich, ohne körperliche Kraftaufwendung sehr große Lasten nach oben zu bewegen. Hydraulisch angetrieben wird eine optimale Umsetzung der aufgebrachten Energie in den Hub umgesetzt. Wird zudem pneumatisch angetrieben, um die nötige Kraft zu erzeugen, ist es meist nötig, einen
Kompressor für die Herstellung der Druckluft bereitzustellen. Damit Sie trotzdem noch mobil agieren können, sollten Sie bei solchen Antriebsvarianten auf die manuelle Bedienbarkeit achten und über eine Pumpstange verfügen.
Kompakt und Mobil
Trotz der enormen Hubkraft ist eine kompakte und leichte Bauform für den Stempelwagenheber bezeichnend. Er kann daher hervorragend im mobilen Bereich eingesetzt werden und ist - anders als eine
Hebebühne - eicht zu manövrieren. Die Vorteile des hydraulischen Antriebes können dadurch auch unterwegs und direkt am Einsatzort genutzt werden. Durch den Einsatz von Adapterstangen können Sie den Stempelwagenheber je nach Bedarf in der Hubhöhe variieren. Forstwirtschaft und schwere Baumaschinen können vor Ort leicht mit einem Stempelwagenheber angehoben werden.
Auflagefläche
Der Stempel bietet die Auflagefläche für das zu hebende Element. Er ist relativ kleinflächig und ermöglicht dadurch das punktgenaue Aufsetzen. Wichtig hierbei ist, dass der Aufsatzpunkt über eine ausreichende Stabilität verfügt, um Beschädigungen zu vermeiden. Damit der Stempel optimalen Halt erzielt, sollten Sie auf eine profilierte Auflagefläche achten, so vermeiden Sie ein Wegrutschen.
Sicherer Stand
Stempelwagenheber haben aufgrund ihrer Bauform trotz der geringen Stempelauflagefläche eine große Standfläche zum Untergrund. Wichtig hierbei ist, dass die Standfläche so groß wie möglich gewählt wird, um mehr Stabilität zu erzielen.
Technische Spezifikationen
Von Bedeutung ist die maximale Hub- und Tragkraft, diese sollte unbedingt an Ihre Erfordernisse angepasst werden. Nur mit einem richtig ausgelegten Stempelwagenheber erhalten Sie die Möglichkeit, die Last auch zu heben und dauerhaft sicher oben zu halten. Die Hubhöhe ist ein zusätzliches wichtiges Kriterium. Sie bestimmt, wie groß die erzielte Bodenfreiheit ist und in welchem Maß Sie Spielraum für Ihre Montage- und Reparaturarbeiten erhalten.