Steinplattenschneider als Verbundstein- und Plattenschneider
Der Steinplattenschneider ist ein Trenngerät auf Baustellen, im Straßenbau, für Gehwege und betriebliche Gelände. Das kompakte
Baugerät mit seinem handbetriebenen Schneidmesser eignet sich für das Bearbeiten von Pflastersteinen und -platten. Mit dem Steinplattenschneider sind Pflasterarbeiten an Ecken, Kanten und Rundungen problemlos möglich.
Handbetriebener Steinknacker
Der Steinplattenschneider ist ein handbetriebenes Gerät für das Trennen und Ablängen von
- Betonsteinpflaster,
- Betonsteinplatten,
- Gehwegplatten und
- Pflastersteinen.
Das Gerät ist als Steinknacker, Knacker, Betonplattenschneider, Verbundstein- oder Plattenschneider im Einsatz. Es besteht aus einer Auflage für den zu trennenden Stein. Darüber hängt das Schneidmesser an einem Rahmen. Das Messer ist mit einem langen Handgriff verbunden. Wenn er heruntergedrückt wird, wirkt das Messer hebelverstärkt auf den Stein ein. Die Wirkung kann durch einen Hydraulikzylinder unterstützt werden. Der Stein bricht an der Messerlinie, unter der Steinauflage mündet der Geräterahmen im kippsicheren Gestell. Einige Steinplattenschneider verfügen über zwei Transporträder, die ein leichtes Verfahren ermöglichen.
Schnitthöhe und Schnittlänge der Geräte
Die Steinplattenschneider unterscheiden sich voneinander durch
- die maximale Schnitthöhe und Schnittlänge.
Diese Werte entsprechenden Steinmaßen, die der Steinknacker bearbeiten kann. Liegen die Steinbreite und -höhe über der maximalen Schnittlänge und -höhe des Steinplattenschneiders, kann der Stein nicht geschnitten werden. Ein zu breiter Stein passt nicht in den Rahmen der Auflagefläche. Ist der Stein zu hoch, findet er keinen Platz zwischen der Auflage und dem Schneidmesser.
Alternative zum Steinplattenschneider
Die Alternativen zum Steinplattenschneider sind die Flex mit Steintrennscheibe und die
Steintrennsäge. Die Flex erzeugt beim Trennen der Steine viel Lärm und Staub. Die Schnittkanten können ausfransen und ungenau sein. Das exakte Trennen mit der Flex erfordert Übung und hohen Körpereinsatz. Die Steintrennsäge trennt die Steine im Nassschneidverfahren. Ihre Trennscheibe mit Motorantrieb erzeugt äußerst exakte Schnitte bei kleiner Staubentwicklung und hohen Geräuschpegel. Der Steinplattenschneider benötigt keine elektrische Energie, entwickelt nur minimal Staub und ist vergleichsweise leise. Die erzeugten Schnittkanten sind weniger exakt als bei einer Steintrennsäge, jedoch genauer als mit einer Flex.