Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Stehtheke

  Stehtheke  (15 Angebote unter 29.324.749 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehtheke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehtheke"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Stehtheke
^

An Stehtheken Gäste herzlich willkommen heißen

Stehtheken sind besonders attraktive Elemente in der Ladenausstattung, auf Messen, im Empfangsbereich und nicht zuletzt im Barbetrieb in der Gastronomie. Eine Stehtheke bietet eine hervorragende Möglichkeit, eine Abgrenzung zwischen Kunden und Personal vorzunehmen und trotzdem den Raum offen zu halten. Der Informationsbereich, die Anmeldung oder aber auch der Verkaufs- und Bedienbereich werden so sehr repräsentativ gestaltet.

Stehen ist besser als Sitzen

Stehtheken sind ideale Möbelsegmente, um eine kurzfristige Bedienung der Kunden sicherzustellen. Kunden sollten grundsätzlich nicht sitzend empfangen werden. Den Kunden können Sie dagegen neben dem Stehplatz auch einen Sitzplatz mit passenden Barhockern anbieten.

Abgegrenzung zum Bedienbereich

Die Theke ermöglicht es, den Bedienbereich vor neugierigen Blicken und unberechtigten Zugriffen und Zugängen abzuschirmen. Die Höhe der Stehtheke ist unbedingt so zu wählen, dass der obere Bereich gut erreicht werden kann. Eine gedeckte Front sorgt für einen ausreichend gestalteten Sichtschutz auf den Arbeitsbereich des Personals. Damit hinter der Theke abgelegte Materialen nicht für jeden sichtbar werden, können die sich im unteren Bereich befindlichen Ablageflächen auch mit dazugehörigen Blenden abgedeckt werden.

Nutzung in der Gastronomie

Stehtheken ermöglichen gerade im gastronomischen Bereich die Schaffung eines ansprechenden Barbereiches. Die optimale Höhe liegt zwischen 112 cm und 117 cm. Hier bekommen Gäste die Möglichkeit, sowohl einen kleinen Imbiss als auch Getränke einzunehmen.

Möglichkeiten des Ausbaus

Wer die Stehtheke eher im beratenden Bereich oder als Empfangselement nutzen möchte, kann zusätzlich durch Konsolen, die aufgesetzt werden, punkten, denn hierdurch wird eine zusätzliche Ablagefläche angeboten. Auch anbaufähige Elemente, wie kleine Beistelltische, ermöglichen zusätzlichen Raum für Prospektständer oder andere Auslagen. Um eine perfekte Integration in Ihre Räumlichkeiten zu erzielen, sind anbaufähige Stehtheken eine gute Variante. Breite und Länge der Theke können so durch verschiedene Thekenelemente verändert werden und auf Ihre Ansprüche passend zugeschnitten werden. Einige Stehtheken verfügen über ein Rollensystem, sodass sie einfach verschoben werden können und damit einen flexiblen Einsatz ermöglichen.

Material und Optik

Während in vielen Bereichen eher auf den modernen Stil mit vielen Elementen aus Edelstahl und Glas zurückgegriffen wird, um die offene Raumstruktur noch zu unterstreichen, werden gedeckte Holzelemente in rustikal eingerichteten Bereichen gern für Hotels oder Bars gewählt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.