Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Stapler Zubehör  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Stapler Zubehör“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Stapler Zubehör
^

Professionelles Zubehör erhöht die  Nutzbarkeit des Staplers

Ein Stapler ist nicht nur dazu geeignet, die Arbeit bei der einfachen Kommissionierung von Paletten und Gitterboxen zu verrichten. Neben der einfachen Ausstattung mit Gabelzinken können viele unterschiedliche Zubehörteile die Verwendbarkeit erweitern, so dass Sie mit einem Gerät ein sehr breites Spektrum an Einsatzbereichen abdecken können.

Fässer

Mit Hilfe verschiedener Anbauteile für die Gabelzinken können neben dem Heben und Transportieren auch andere Arbeitsschritte optimal mit dem Stapler durchgeführt werden. Einen Bereich decken Fassgreifer, Fasskipper, und Fasswender ab. Diese sorgen dafür, dass Sie bei der Verwendung von Fässern neben einer verbesserten und sichereren Transportmöglichkeit den einfachen Gabelstapler auch in der Produktion optimal einsetzen können. Das zielgerichtete Leeren von Fässern wird mit Fasskippern vereinfacht. Fasswender und Fassgreifer dienen der einfachen Umlagerung ohne körperliche Anstrengung. Schnelles und effektives Arbeiten wird möglich.

Kippen und Schütten

Um Behälter zu leeren und Schüttgüter einfach und schnell von A nach B zu transportieren, gibt es eine Reihe an Zubehörteilen für den Gabelstapler. Klappbodenbehälter lassen eine schnelle Entleerung zu, diese sind teilweise auch für Gabelhubwagen geeignet. Kipptraversen lassen eine dosierte Entleerung des Schüttgutes zu.  Das Sammeln, Lagern und Umfüllen von losen Wertstoffen und Abfällen wird mit einem solchen Behälter zum Kinderspiel. Auch beim Transport von Big Bags sind entsprechende Gestelle erhältlich. Bei der Abfallentsorgung helfen Mülltonnenkipper dabei, komplette Tonnen einfach zu entleeren und den Inhalt gezielt umzulagern.

Heben

Der Stapler kann mit dem passenden Zubehör auch zum kleinen Kran umfunktioniert werden. Mit einem Kranarm oder einem Staplerhaken können Sie großvolumige Ladegüter wie Langgüter oder Platten, welche von oben erfasst werden müssen, transportieren, kommissionieren und umlagern. Zudem sorgt ein solches Zubehörteil auch dafür, dass ihr Stapler sich bei Ein- und Ausbauten von Maschinenteilen nützlich einsetzen lässt.

Verlängerungen

Sind Transportaufgaben zu bewältigen, bei denen die Lasten eine tiefere Zinkeneinfahrt als die vorhandenen Gabelzinken bieten, dann sind Gabelverlängerungen das passende Zubehörteil. Sie erreichen damit eine Verlängerung der Gabelzinken des Staplers von bis zu 40 %.

Schnelle Reinigung

Ein Stapler ist aber nicht nur für die ursprünglichen Aufgaben wie Transport und Kommissionierung einsetzbar. Neben dem Lagereinsatz, kann er noch mehr. Durch Schneepflüge, Streugeräte, Schaufeln und Kehrbesen können Sie den Winterdienst, auf Ihrem Firmengelände mit dem bereits vorhandenen Stapler einfach und kostengünstig organisieren. Aber auch in Werkstätten und Produktionsräumen kann mit Hilfe des Staplers Ordnung und Sauberkeit geschaffen werden. Mit Kehrbesen lassen sich auch große Flächen schnell und effektiv säubern. Überall, wo Späne die eisenhaltig sind, beseitigt werden sollen, kommen Magnetbesen zum Einsatz.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Stapler Zubehör, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.