Stahlfass für Flüssiglagerung
Für verschiedenste betriebliche Bereiche werden für die Lagerung bzw. auch für den Transport unterschiedlicher Produkte entsprechende Behälter benötigt. Ein Stahlfass erweist sich aufgrund seiner Beschaffenheit und variablen Größe als wichtiges und häufig geeignetes Mittel, um flüssige Produkte oder Schütt- bzw. Stückgut lagern und transportieren zu können. Bereits bei der Produktion von Stahlfässern wird auf eine saubere und mängelfreie Verarbeitung geachtet. Unter Einhaltung bestimmter Normen, Vorschriften und Richtlinien ist ein Stahlfass auch dazu geeignet, um Gefahrengüter sicher und unproblematisch lagern zu können. Ein Stahlfass, das über eine DIN- und eine ISO-Zertifizierung verfügt, entspricht den Richtlinien und kann auch im Bereich der Gefahrstofflagerung eingesetzt werden. Ob nur feste Stoffe oder auch Flüssigkeiten in einem Stahlfass gelagert oder transportiert werden dürfen, hängt von der jeweiligen Zertifizierung ab.
Sicherheit durch Stahlfass
Durch die Einhaltung bestimmter Vorschriften bei der Herstellung erlangen Stahlfässer eine Qualität, welche Lagerung und Transport von gefährlichen und ungefährlichen Stoffen sicher ermöglichen. Nicht jedes Stahlfass ist für die Lagerung oder den Transport von Gefahrstoffen geeignet. Während einige ausschließlich für Feststoffe verwendet werden dürfen, können andere Ausführungen auch für flüssige Gefahrstoffe problemlos eingesetzt werden. Hierbei spielt vor allem der Sicherheitsfaktor eine entscheidende Rolle.
Fässer, welche für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten oder Gefahrstoffen verwendet werden, verfügen über einen passenden Deckel. Damit eine hundertprozentige Schließung des Deckels erlangt wird, werden Spundverschraubungen eingesetzt. Diese garantieren auch bei flüssigen und gefährlichen Stoffen eine absolute Dichtheit. Des Weiteren können Spundverschraubungen jederzeit wieder verschlossen werden. Daher können Stahlfässer auch mehrmals benutzt werden.
Die Verwendung von Sicherheitsdeckeln, welche es in unterschiedlichen Größen für die verschiedenen Fassgrößen gibt, kann auch ein bereits geöffnetes Stahlfass wieder sicher und dicht verschlossen werden. Sicherheitsdeckel garantieren ebenso wie Stahlfässer aufgrund ihrer Beschaffenheit höchste Sicherheit, auch wenn brennbare und gefährliche Stoffe darin gelagert oder aufbewahrt werden. Eine UN-Zulassung bestätigt die Dichtheit und die Beschaffenheit des Fasses, dass auch gefährliche Stoffe und chemische Abfälle darin gelagert oder transportiert werden können.
Ausführungen von Stahlfässern
Stahlfässer gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Dies beginnt bereits bei der Größe und beim Volumen und reicht bis hin zu passenden Deckeln und Sicherheitsverschlüssen. Je nach Bedarf werden Stahlfässer mit einem Fassungsvolumen von 60 bis 200 Litern verwendet. Darüber hinaus gibt es auch Stahlfässer mit einem Volumen von 212 Litern. Die Verarbeitung kann innen wie außen variieren. Grundsätzlich ist ein Stahlfass außen lackiert. Die Innenseite von Stahlfässern kann roh, also unbehandelt, oder ebenfalls lackiert sein. Die Wandstärke beträgt bei den größeren Fässern einen Millimeter. Kleinere Fässer können auch geringe Wandbreiten aufweisen. Das Volumen richtet sich nach Höhe und Durchmesser des Fasses. Aufgrund des Bestandteils Stahl erreicht dieses auch ein bestimmtes Gewicht. Kleinere Fässer wiegen etwa fünf Kilogramm, während Stahlfässer mit einem Volumen von 200 Litern rund 20 Kilogramm wiegen.
Um Stahlfässer zu transportieren, haben sich
Fasskarren bewährt.