Sportjacken - Ihre Abwehrschicht gegen Wind und Wetter
Niedrige Temperaturen? Starker Wind? Zu regnerisch? Alles kein Grund, auf sportliche Aktivitäten zu verzichten. Den modernen Sportjacken ist es zu verdanken, dass körperliches Training selbst bei widrigen Bedingungen noch komfortabel ist. Die Hersteller kombinieren verschiedene Kunstfasern, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Diese Fasern haben den Vorteil, dass sie von innen besonders atmungsaktiv und wärmeregulierend wirken und von außen wind- und wasserabweisend sind.
Weich und warm durch den Winter - Sportjacken mit Fleece
Für besonders eisige Temperaturen sind Sportjacken zu empfehlen, die innen mit wärmenden Fleece gefüttert sind. Fleece ist fast so warm wie Wolle, aber es trocknet schnell, ist leicht und strapazierfähig. In diesen Sportjacken werden die Eigenschaften der Schutz- und Isolationsschicht in einem Bekleidungsstück vereint. Das Fleece-Innenfutter wärmt, nimmt aber den Schweiß nicht auf, sondern transportiert ihn nach außen. Für zusätzliche Wind- und Wasserdichte sorgen verschweißte Nähte. Bei starkem Regenguss oder Schneefall kommt die in den Kragen integrierte Kapuze zum Einsatz.
Sportjacken, die Wind und Wasser trotzen
Wind- und Regenjacken sollen den Sportler beim Training schützen. Allerdings geht dieser Schutz mit einem verringerten Schweißtransport vom Körper an die Umgebung einher. Diese
Jacken sind zwar wind- und wasserdicht, tragen aber auch dazu bei, dass man mehr schwitzt. Man sollte daher nicht zu viele andere Schichten unter der Jacke tragen, sonst kann es schnell zu subtropischen Temperaturen kommen. Bei den meisten Jacken dieser Art ist der Kragen hochgeschlossen oder geht direkt in eine integrierte Kapuze über. Trotzdem ist diese
Sportbekleidung leicht und haben ein geringes Packmaß. So können sie schnell und unkompliziert in einem Rucksack verstaut werden.
Allgemeine Ausstattungsdetails
Viele Sportjacken verfügen über Reißverschlüsse, die sich auch von unten öffnen lassen. Diese ermöglichen eine bessere Bewegungsfreiheit beim Sport treiben z. B. bei hohen Sprüngen. Handys, Hausschlüssel oder Taschentücher können sicher und trocken in innenliegenden Taschen aufbewahrt werden. Verstellbare Hals- und Ärmelbündchen verhindern ein Eindringen von Wind und Regen. Praktisch sind auch Sportjacken mit abnehmbaren Ärmeln. Diese Modelle können dann auch als Weste benutzt werden. Oft verfügen Sportjacken auch über eine verlängerte Rückenpartie. So bleibt der Po selbst bei weit ausladenden Bewegungen (Bücken und Strecken) geschützt. Eingearbeitete Leuchtstreifen sorgen dafür, dass der Sportler auch in der Dunkelheit gut gesehen wird.