Die passende Spielplatzausstattung sorgt für Sport und Spiel
Ein Spielplatz dient zum einem der sportlichen Betätigung als auch dem Spielvergnügen von Groß und Klein. So können sich die Kinder nach Herzenslust austoben, sich mit anderen Kindern treffen und sinnvoll ihre Freizeit gestalten. Zudem haben sie die Möglichkeit, ihr Spielverhalten und ihre motorischen Fertigkeiten zu verbessern und mit Hilfe der verschiedenen Spielgeräte zu fördern.
Spiel und Spaß für die Kleinen
Dank
Federwippe,
Schaukel, Kletterturm und einer großen Auswahl an Spielfahrzeugen können sich auch die ganz Kleinen an der frischen Luft austoben. Die Bewegung im Freien stärkt nicht nur das Immunsystem, es fördert auch den Umgang mit anderen Kindern. Und während sich die Kleinen austoben, können sich die Mütter auf der Parkbank ausruhen oder mit anderen Müttern austauschen und gleichzeitig die Kinder beim Spielen beobachten.
So kommen auch die Größeren auf ihre Kosten
Damit auch die etwas älteren Kinder auf ihre Kosten kommen und sich nicht langweilen müssen, bieten sich Skate-Rampen,
Boulderwand und Streetbasketball an. Dank aufgestellter Fahrradständer finden auch die Fahrräder während des Spielplatzbesuchs ihren Platz und behindern niemanden.
Sicherheit geht vor
Auch in puncto Sicherheit sollte eine Spielplatzausstattung keine Abstriche machen. Ein angebrachter Zaun um das Spielplatzgelände verhindert, dass Bälle auf die Straße rollen oder Kinder unkontrolliert auf die Straße laufen. Mit einer entsprechenden Außenbeleuchtung wie zum Beispiel mit Wegeleuchten oder Pollerleuchten können Sie die Wege des Spielplatzes entsprechend beleuchten.
Was es bei der Spielplatzausstattung zu beachten gilt
Seit 1998 müssen Spielplätze und deren Ausstattung der europäischen Norm DIN EN 1176 und 1177 entsprechen. Außerdem erfordert ein Spielplatz eine regelmäßige Sichtkontrolle bei oft besuchten Spielplätzen, welche etwa aller drei Monate auf die Funktionalität und Stabilität der Ausstattung erweitert wird. Zudem sollte mindestens einmal im Jahr eine sachkundige Inspektion des Spielplatzes durchgeführt werden.