Die Federwippe darf auf keinem Spielplatz fehlen
Die Federwippe gehört neben der
Schaukel zu den beliebtesten Spielgeräten auf
Spielplätzen. Egal, ob öffentlicher Spielplatz, Kindergarten oder auch in privaten Gärten, Federwippen dürfen einfach nicht fehlen. Die einfachste Ausführung einer Federwippe besteht aus einem kleinen Sitz, auf dem das Kind sicher und stabil Platz nehmen kann und einem Haltegriff zum Festhalten. Der Sitz ist auf einer Spiralfeder befestigt, die im Boden verankert ist. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes kann das Kind auf der Federwippe hin- und her schaukeln. Federwippen sind vor allem etwas für kleine Kinder und werden je nach Hersteller und Produkt ab drei Jahren empfohlen. Sie machen nicht nur Spaß, sondern schulen auch die motorischen Fähigkeiten der Kinder.
Federwippen mit lustigen Figuren
Statt eines einfachen Sitzes haben die meisten Federwippen heutzutage einen Sitz in Form einer lustigen Figur. Sehr beliebte Motive sind Tiere, Comic-Figuren oder Autos. Die Sitze und Figuren sind entweder aus Holz oder aus Kunststoff gefertigt. Federwippen, die in Deutschland verkauft werden, sind selbstverständlich witterungsbeständig und TÜV-geprüft. Neben Einzelwippen gibt es auch Doppelwippen, die von zwei Kindern gleichzeitig benutzt werden können.