Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Shirtfolie

  Shirtfolie  (26 Angebote unter 27.677.653 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Shirtfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Shirtfolie"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Shirtfolie
^

Mit der Bügelfolie ein Motiv nach Wahl schnell aufbringen

Bügelfolie besteht aus mit einer Schutzfolie abgedeckten Kunststoffschicht und lässt sich nach dem Abziehen der Schutzfolie einfach mit dem Bügeleisen auf Textilien aufbringen. Wer also nicht auf Flexfolie und Druckpresse zurückgreifen will, ist mit einer Bügelfolie optimal bedient. Auch Strassmotive kann man auf einer Folie erwerben. Bügelfolie wird auch als Textilfolie, Shirtfolie oder Transferfolie für Textilien bezeichnet.

Was sich mit Bügelfolie bearbeiten lässt

Mit Bügelfolie lassen sich Baumwolltextilien in allen Farben verschönern, egal ob T-Shirt, Sweatshirt, Jacken, Mützen, Kissenbezüge, Geschirrtücher, Küchenschürzen, Halstücher oder Taschen. Da die Motive sich mit dem Scanner einscannen oder am PC entwerfen und mittels Drucker ausgeben lassen, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Bügelfolie gibt es auch inkl. zusätzlicher Gestaltungssoftware für den PC. Strassmotive sind dagegen meist vorgefertigt.

Unterschiedliche Transfermöglichkeiten

Die Folien sind auf verschiedene Druckertypen abgestimmt. Es gibt Ink-Jet-Transferfolie (für Tintenstrahldrucker) für helle Baumwolltextilien, zum Aufbügeln, wobei der Aufdruck bei 30 oder 40 Grad waschbar ist, und entsprechende Laser-Transferfolie für dunkle T-Shirts. Bei manchen Folien bleiben unbedruckte Stellen weiß.

Das Format

Die Transferfolie bzw. Bügelfolie wird in unterschiedlichen Größen (oft A4) angeboten. Die Verpackungen enthalten meist vier oder acht Bügelfolien sowie ein Blatt Bügelpapier als Schutz für die Sohle des Bügeleisens.

Tipps und Tricks für das Aufbringen

Sollte sich das Motiv nach dem Waschen an einer Stelle lösen, kann man diese Stelle mit dem Bügeleisen hin- und wieder erneut fixieren. Die Haltbarkeit des Bügelmotivs hängt oft von vielen Faktoren ab. Zum einen spielt die Stoffstärke eine Rolle, zum anderen kann man auf das Waschmittel bzw. das Waschprogramm der Waschmaschine achten oder das Textil nur auf der linken Seite waschen und nicht anschließend in den Wäschetrockner geben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.