Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schutzoveralls

  Schutzoveralls  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schutzoveralls“
Überbegriffe
Arbeitsoverall
Diese meist blauen Anzüge bestehen aus Baumwolle und einer Materialstärke von 260 oder 375 g/qm.
Chemikalienschutz-Anzug
Schutz beim Umgang mit gefährlichen oder chemischen Stoffen. Modelle zum Teil für den Feuerwehreinsatz zugelassen.
Einwegoverall
Bieten einen hohen Partikelschutz und sind daher beispielsweise bei Asbest- oder Grobschmutz-Arbeiten zum einmaligen Gebrauch geeignet.
Flammschutzoverall
Der Overall ist flammhemmend, zum Teil chemikalienbeständig. Er wird bevorzugt bei Schweißarbeiten eingesezt.
Gefrierhausoverall
Schützen Sie sich bei Arbeiten im Kühl- und Gefrierhaus.
Hitzeschutzanzug
Der Overall ist flammhemmend und für hitzeexponierte Arbeiten laut DIN EN 531 geeignet, zum Teil chemikalienbeständig.
Kesselanzug
Schützen Sie sich bei Kesselreinigungsarbeiten.
Lebensmittelhygiene-Overall
Waschbare und Einweg-Overalls für die Verwendung in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie.
Lichtbogenschutz-Overall
Schützt den Träger vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Störlicht.
Regenanzug
Bei Arbeiten im Regen schützen Sie sich am besten mit einem wasserdichten und atmungsaktiven Overall.
Reinraumoverall
Für die Arbeit in Reinräumen geeignete Overalls.
Rettungsanzug
Trägt man bei Unfällen auf dem Eis oder Wasserrettung, um verunglückte Person(en) schnell zu retten und selbst eine Unterkühlung zu vermeiden.
Sandstrahlanzug
Verstärkte Anzüge für die Arbeit mit Sandstrahlern.
Schutzanzug für leichte Beanspruchung
Schutzanzüge niedriger Schutzgruppen für wenig gefährliche Tätigkeiten.
Schweißeroverall
Ideal für Schweißarbeiten. Overall besteht aus flammhemmendem Material.
Warnschutz-Overall
Macht Sie aufgrund der reflektierenden Streifen schon von Weitem sichtbar. Ideal bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen.
Kälteschutzoverall
Wind- und wasserdichter Overall mit zahlreichen Taschen schützt Sie während der kalten Jahreszeit.
Pflegeoverall
Trocknergeeigneter Overall für Patienten. Durch die Sicherung am Beinreißverschluss wird dem Patienten das selbstständige Ausziehen erschwert.
Logo Ansell

Seit mehr als 125 Jahren bietet Ansell Millionen von Menschen Sicherheit am Arbeitsplatz

Unsere Reise begann im Jahr 1893, als John Boyd Dunlop die Dunlop Pneumatic Tire Company zur Herstellung von Fahrrädern in Melbourne (Australien) gründete. Später erkannte ein junger Mechaniker namens Eric Norman Ansell, der dort arbeitete, eine Chance, als das Unternehmen versuchte, einige Fertigungsmaschinen zu verkaufen.
Im Jahr 1905 gründete Eric Ansell das Unternehmen Ansell Rubber Company, das ursprünglich Ballons und Kondome herstellte, bevor es sich in der Produktion von Handschuhen für den chirurgischen Gebrauch, Haushaltsarbeiten- und Arbeitszweckgebrauch entwickelte.
In den folgenden Jahren haben sich Millionen von Menschen auf Ansells Wissen verlassen, um ihre Sicherheit zu Hause und am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Mit demselben Engagement für Sicherheit und Innovation formt und schützt Ansell weiterhin, indem Ansell den Bedürfnissen von 25 spezialisierten Industrien in mehr als 120 Ländern weltweit gerecht wird.

Das Unternehmensleitbild von Ansell ist die Entwicklung und Lieferung von innovativen Produkten für die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Sorgenfreiheit aller Menschen in allen Teilen der Welt.
Täglich entwickeln und produzieren in 55 Ländern mehr als 12.000 Menschen Produkte, denen Millionen von Verbrauchern, Berufstätigen und medizinischen Mitarbeitern vertrauen.

Unsere Nachhaltigkeits-Schwerpunkte

Ansell Nachhaltigkeit
Abfallmanagement

Wir verfolgen für unsere Standorte ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, einschließlich einer vollständigen Vermeidung von Deponieabfall in unseren Werken, zu erzielen bis zum Ende des Jahres 2023.
Verpackung

Wir handeln jetzt für eine zukünftige Abfallreduzierung. Unser Verpackungsversprechen: Wir werden ab 2026 ausschließlich zu 100% recyclingfähige oder kompostierbare Materialien verwenden.
Responsible Glove Alliance RGA

Als eines der Gründungsmitglieder der Responsible Glove Alliance (RGA)engagieren wir uns, gemeinsam mit unseren Partnern, für eine Verbesserung der Arbeitnehmerrechte.

Immer gut gerüstet: Schutzanzüge

Wir bieten die umfangreichste Auswahl an Mehrfachschutzprodukten an, die alle die besten ihrer jeweiligen Klasse sind. Arbeiter profitieren damit vom größeren Vertrauen in ihre Sicherheit und fühlen sich gut gerüstet.

Bei Arbeiten mit Chemikalien ist die Vernachlässigung eines wirksamen Schutzes keine Option. Fühlen Sie sich immer gut gerüstet mit dem umfassenden Angebot von Produkten von Ansell für den Chemikalienschutz von Körper und Händen.

Ansell ist Anbieter von Chemikalienschutzkleidung. Die Leistungsspanne reicht von niedrigen Belastungen über Spritzer-, Flüssigkeiten- Gas- und Dämpfeschutz bis hin zu speziellen Ausführungen für Notfalleinsätze.

Der Schutz von Menschen, die in verschmutzten oder gefährlichen Bereichen arbeiten, sei es mit flüssigen oder festen Chemikalien, Asbest, Lacken, Öl, Fetten oder Viren, ist schon immer unser größtes Anliegen. Unser Angebot reicht von gasdichten Schutzanzügen bis hin zu Taucheranzügen und Zubehör.

Ausgerüstet fühlen - Feel EQUIPPED™ mit unserer Schutzprodukten gegen Mehrfachgefährdungen
Unser neues und erweitertes Portfolio von Chemikalienschutzprodukten ermöglicht Ansell, Ihnen personalisierte Lösungen anzubieten, die sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit mit speziellen Chemikaliengruppe eine „FeelEQUIPPED™“-Erfahrung machen, da sie sich angemessen geschützt fühlen.
Ansell AlphaTec

Sicher sein mit AlphaTec®

Industrielle Arbeitsbereiche bergen zahlreiche hochriskante Gefahren. Die Produkte der AlphaTec-Reihe bieten angemessenen Schutz und Tragekomfort für ein vertrauensvolles und sicheres Arbeiten in diesen risikobehafteten Umfeldern. Arbeiter weltweit vertrauen täglich der Schutzleistung von Ansell-Produkten. Die Auswahl der richtigen Schutzausrüstung ist für Arbeitsschutzbeauftragte weltweit allerdings eine ebenso wichtige wie schwierige Aufgabe. Neue Normen und Vorschriften machen deren Einhaltung immer schwieriger und komplexe Angebote noch komplizierter. Als Reaktion auf kürzlich erfolgte Gesetzesänderungen rationalisieren wir proaktiv den Prozess der Spezifizierung und Auswahl von Chemikalienschutzprodukten von Ansell. Die AlphaTec-Reihe umfasst nun ein vollständiges Portfolio von Produkten zum Schutz vor Mehrfachrisiken, die über den reinen Chemikalienschutz hinausgehen.
Ansell Einweg-Coverall Ansell Einweg-Coveral Ansell Einweg-Coveral Ansell Einweg-Coveral
Leichter, atmungsaktiver und ölabweisender SMS-Einweg-Coverall. Eines der leichtesten und komfortabelsten Materialien für den Chemikalienschutz, das zur Zeit auf dem Markt erhältlich ist. Entwickelt als außergewöhnliche Schutzbarriere gegen organische und anorganische Chemikalien und Biostoffe. Erschließt neue Dimensionen des Chemikalienschutzes und wurde für eine hohe Schutzleistung entwickelt.
Ansell MICROCHEM

Unsere Innovation:

Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology verbindet Polymere zu proprietären, anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen für einen herausragenden Schutz in chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear belasteten Umfeldern.

Klicken Sie hier für eine komplette Übersicht aller SCHUTZANZÜGE VON ANSELL.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.