Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schulkreide weiß, schulkreide rot, schulkreide blau
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schulkreide

  Schulkreide  (70 Angebote unter 27.603.686 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schulkreide“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schulkreide
^

Wandtafelkreide - auf die Tafel gebracht

Kreide ist in der Schule ein unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand. Aber nicht nur in Schulen werden Schultafeln gern genutzt, um wechselnde Informationen nach außen zu tragen. Angebotstafeln von Geschäften und Restaurants, die wechselnde Tagesangebote oder andere wichtige Informationen präsentieren und Kunden ins Geschäft locken, sind genauso ein Einsatzbereich für die Wandtafelkreide wie das einfache Setzen von Markierungen auf Baustellen. Wandtafelkreide ist demnach sehr vielseitig einsetzbar. Aber auch hierbei gilt, es gibt Unterschiede in Qualität, Ergonomie und optischen Eigenschaften.

Die Form der Wandtafelkreide

Meist wird Wandtafelkreide in runder Form angeboten. Auch die eckigen Kreidestäbe sind durchaus eine Alternative. Runde Modelle empfehlen sich, wenn die Kreide über einen längeren Zeitraum benutzt und viel geschrieben wird. Durch die runde Form werden Druckstellen an den Fingern vermieden und aufgrund der guten Lage in der Hand wird das Schriftbild ebenmäßiger. Wer also lange schreiben muss, sollte auf runde Kreide zurückgreifen.
Eckige Kreiden eignen sich besonders, wenn Sie Markierungen setzen wollen oder mit der Kreide zeichnen. Durch die eckige Form ist es besonders leicht, feine und dickere Linien zu ziehen. Ist die Kreide noch dazu angespitzt, ist das zielgerichtete Setzen von Kreidemarkierungen noch einfacher.

Farbwahl bei Wandtafelkreide

Wandtafelkreide gibt es in unterschiedlichen Farbgebungen. Dadurch wird es möglich, das Tafelbild anschaulich zu gestalten und neben der Schraffur mit farblichen Effekten zu arbeiten. Helle Farben heben sich besonders gut von der Tafeloberfläche, die meist schwarz oder grün ist, ab. Sie sollten darauf achten, für die wichtigsten Informationen einen starken Kontrast zu wählen. Gelbe und weiße Kreiden sind sehr zu empfehlen. Aber auch andere Farben können durchaus ins Spiel kommen, um Aufmerksamkeit zu erregen, gerade im Bereich der Angebotserstellung werden gern mehrfarbig gestaltete Tafeln genutzt. Leuchtende Farben erzielen ein weithin sichtbares Bild.

Ummantelt

Kreiden sind relativ porös. Damit die Finger nicht schmutzig werden, achten Sie darauf, dass der Kreidestaub von der Haut fern gehalten wird. Kreidige Finger lassen schnell auf der Kleidung unansehnliche Flecken zurück. Papierummantelungen sind eine Variante, eine weitere ist ein Überzug aus einem dünnen Lack, der mit abgeschrieben wird. Beim Papier muss die Kreide entweder immer nachgeschoben oder das Papier abgerissen werden. Lackierte Kreiden können einfach fortwährend genutzt werden und die Hände bleiben trotzdem sauber.

Weiche Schrift

Ein erhöhter Naturkreideanteil macht die Kreide weicher. Dadurch wird es möglich, einen höheren Abrieb zu erzielen und somit ein weicheres Schreibbild. Wandtafelkreide besteht zum größten Teil aus Gips und nicht aus dem natürlichen Kreidematerial. Genau deshalb ist sie leicht und vor allem günstig herzustellen. Wichtig ist, dass die Kreide sehr feinkörnig ist. Dadurch wird sie gleichmäßig abgenutzt und zerbröselt nicht.

Kreidestaub

Nicht ganz unbedenklich ist der entstehende Kreidestaub. Dieser wird beim Schreiben freigesetzt. Um die Feinstaubbelastung so gering wie möglich zu halten, sollten Sie bereits beim Kauf der Kreide darauf achten, dass Sie eine Wandtafelkreide wählen, die eine geringe Staubentwicklung bei der normalen Anwendung aufweist. Spezielle Zusammensetzungen machen dies möglich. Vor allem, wenn Sie die Kreide in Innenräumen benutzen, legen Sie auch ein Augenmerk auf die Kreidequalität. Gerade in Klassenräumen, in denen viel und häufig mit Tafelkreide gearbeitet wird, kommt es zu erhöhten Belastungen. Im Außenbereich ist dies weniger der Fall.

Keine Spur

Wandtafelkreide ist mit einem Tuch leicht zu entfernen. Sie kann einfach von der glatten Tafeloberfläche gewischt werden. Empfehlenswert ist die Benutzung eines Tafelschwamms. Die feuchte Reinigung der Wandtafel ermöglicht es auch, die letzten Spuren der Aufzeichnungen zu entfernen, und macht die Tafel wieder neu nutzbar. Es entsteht weder eine chemische Belastung der Oberfläche noch erfolgt eine Abnutzung durch den mechanischen Einfluss.
Bei Markierungsarbeiten hilft ebenfalls Wasser zur Entfernung der  Kreidekennzeichnung. Wird die Wandtafelkreide als Straßenkreide eingesetzt, kann Sie mit Hilfe eines Wasserschlauchs oder durch den Regen einfach weggewaschen werden, ohne dass es zu Umweltbelastungen kommt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.