Übersicht | "Schrumpfgerät"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 850,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.021,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 737,15* pro Stück |
| |
|
Banholzer & Wenz 13514 + 13575 |
ab € 1.239,70* pro Satz |
| |
Ripack Schrumpfpistole 3000,45 bis 76 KW (2 Angebote) Schrumpfpistole Ripack 3000 Schützen Sie sich vor Verbrennungen und arbeiten Sie sicher. Dank des einzigartigen, patentierten Systems bleibt die Schrumpfpistole selbst während der Anwendung am Bren... |
Xt Verpackungen Ripack 3000 |
ab € 1.210,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 148,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.814,28* pro Stück |
| |
Ripack 2500 Handschrumpfgerät (1 Angebot) RIPACK 2500 - Handschrumpfgerät inkl. Schlauch, Druckminderer, Koffer • SCHNELLE UND EINFACHE HERSTELLUNG VON SCHRUMPFSCHLÄUCHEN MIT DEM FOLIENSIEGELGERÄT • Das Schweißgerät Multicover 940 ist idea... |
|
ab € 807,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 846,49* pro Stück |
| |
Schrumpf-Set Schrumpfpistole + Gasflaschenwagen (1 Angebot) Schrumpfpistole EX 650 im Kunststoffkoffer: - Schrumpfpistole - 8 m Gummischlauch - Druckminderer mit Manometer - 1 Wärmereflektor - Benutzerhandbuch - Handschuhe Keine Verbrennungsgefahr, denn die... |
|
ab € 1.000,45* pro Stück |
| |
Schrumpf-Set Schrumpfpistole + Gasflaschenwagen (1 Angebot) Schrumpfpistole EX 650 im Kunststoffkoffer: - Schrumpfpistole - 8 m Gummischlauch - Druckminderer mit Manometer - 1 Wärmereflektor - Benutzerhandbuch - Handschuhe Keine Verbrennungsgefahr, denn die... |
|
ab € 1.003,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 824,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 962,01* pro Stück |
| |
|
Ratioform Verpackungen hsm1 |
ab € 2.252,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.248,45* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schrumpfgerät | | | Folienschrumpfgerät - praktische und günstige Verpackungslösung
Sichere Verpackungen gewährleisten einen optimalen Transport ohne Beschädigungen. Mit einem Folienschrumpfgerät werden Waren mittels einer speziellen Schrumpffolie fest verschlossen. Dabei basiert diese effiziente Verpackungsvariante auf einem einfachen Prinzip: Die Folien werden mit einem Propangasbrenner oder einem professionellen Folienschrumpfgerät durch die abgegebene Hitze erwärmt und legen sich wie eine zweite Haut dicht um das Produkt.
Auf diese Weise werden unterschiedliche Produkte absolut staub- und wasserdicht verpackt. Das Folienschrumpfgerät kann spezielle Schrumpffolien durch den physikalischen Prozess der Erwärmung an alle erdenklichen Formen und Größen anpassen. Einzig und allein die Größe der Verpackungsfolie setzt hierbei Grenzen. Sie entscheidet darüber, welche Flächen mit einem Folienschrumpfgerät bedeckt werden können.
Breites Anwendungsspektrum des Folienschrumpfgeräts
Folienverpackungen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit und kommen in erster Linie in der Verpackungsindustrie zum Einsatz. So gibt es kaum einen Bereich im alltäglichen Leben, der ohne Waren auskommt, die nicht mit einem Folienschrumpfgerät bearbeitet wurden. Flaschen sind mit dieser Folie eng ummantelt und Sicherheitsfoliensiegel und weitere Verpackungsvarianten sind nicht mehr wegzudenken.
Doch nicht nur im Bereich Verpackung wird diese Möglichkeit genutzt. Bauten, die vor widrigen Witterungseinflüssen geschützt werden sollen, lassen sich mit Schrumpffolie schützen wie auch Motoren, die frei auf einem LKW liegend transportiert werden. Überall dort, wo es darauf ankommt, ein Gut vor Nässe oder Staub zu schützen, leistet die Schrumpffolie wertvolle Dienste und dies, ohne Einfluss auf die Produkt-Ausgangsform zu nehmen.
Geschützt vor Feuchtigkeit und Staub
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kartonagen bringen Verpackungen mit Schrumpffolie keine Lagerprobleme mit sich, weichen nicht durch Feuchtigkeit auf und nehmen keinen Einfluss auf die zu verpackenden Produkte. Darüber hinaus gestaltet sich das Verpacken mittels Folie durch ein Folienschrumpfgerät kostengünstig, da der Materialaufwand deutlich geringer ausfällt als bei Kartons. Waren, die mit einem Schrumpffoliengerät verpackt sind, lassen sich besser präsentieren und sind gleichzeitig geschützt vor äußeren Einflüssen.
Abmessungen beachten
Die Abmessungen der Folie müssen auf den jeweiligen Verwendungszweck eingestellt sein. Da Schrumpffolie auch auf Rollen geliefert werden kann, sind individuelle Zuschnitte möglich, doch müssen hierbei die maximale Länge und die Grundbreite der Rollenware beachtet werden. Ein Folienschrumpfgerät kann Folien unterschiedlicher Stärken bearbeitet. Der individuelle Verwendungszweck der Schrumpffolie entscheidet über die Stärke. Dünne Schrumpffolien reichen aus, wenn leichte Gegenstände vor Feuchtigkeit oder Staub geschützt werden sollen. Für Einzelverpackungen schwerer Gegenstände wird Schrumpffolie mit einer hohen Folienstärke benötigt, die den entsprechend großen mechanischen Kräfte bei einem Transport standhält.
Gerät mit System
Ein Folienschrumpfgerät ist mit einem System ausgestattet, das eine Schrumpfung und eine Verschweißung in nur einem Arbeitsgang erledigt. Haltbare und PTFE-beschichtete Verschweißmesser, eine über eine interne Vorrichtung höhenverstellbare Arbeitsfläche und die Anpassungsfähigkeit der Schrumpffolie an die geforderten Abmessungen sind einige der zahlreichen Vorteile.
Bei hochwertigen Folienschrumpfgeräten wird die Verschweißtemperatur über eine elektronische Regelung gesteuert, so kann dann auch ein Schrumpfungsverzug bei extrem empfindlichen Folien gewährleistet werden. Außerdem lassen sich bei komfortablen Geräten auch unterschiedliche Arbeitszyklen speichern, was die Leistung noch einmal erhöht.
|
|