Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schließfachschrank

  Schließfachschrank  (14.817 Angebote unter 29.334.081 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schließfachschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   988   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schließfachschrank
^

Schließfachschrank - für eine unkomplizierte und sichere Verwahrung

Schließfachschränke sind nicht nur in großen Unternehmen für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände und Bekleidungsstücke eine Alternative zum herkömmlichen Spind im Sozialraum. Sie werden auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Egal, ob im Umkleidebereich der Schwimmhalle oder im Kaufhaus zum Wegschließen bereits getätigter Einkäufe, in Schließfächern ist alles sicher verwahrt.

Die Ausführung eines Schließfachschranks

Prüfen Sie zuerst, wofür die Schließfächer des Schrankes genutzt werden sollen. Danach legen Sie die Fachaufteilung fest und entscheiden sich für die nötige Fachgröße. Schließfachschränke mit Fächern eignen sich besonders für Sozialräume, Kaufhäuser oder andere öffentliche Bereiche. Die mitgebrachte Handtasche, die bereits volle Einkaufstüte oder der Koffer, der sicher untergebracht werden soll, findet je nach Fachgröße Platz.
Schließfachschränke können auch so aufgeteilt sein, dass das Unterbringen von Kleidungsstücken auf engsten Raum möglich wird. Kleiderstangen erlauben es, die höheren Fächer optimal zu nutzen. Oft sind diese schmal und hoch. In vielen Fällen werden zwei Fächer übereinander untergebracht, dies ermöglicht es, den Platzbedarf gegenüber dem Einsatz von Spinden zu minimieren. Für Bekleidung konzipierte Schließfachschränke finden ihren vorrangigen Einsatzbereich in Umkleideräumen in Betrieben und Sportstätten.

Fächeranzahl

Neben der Art und Ausführung des Schließfachschrankes kommt die Fachanzahl als Auswahlkriterium hinzu. Möchten Sie den Schließfachschrank im Unternehmen einsetzen und jedem Mitarbeiter ein Fach zuweisen, können Sie die Fachanzahl anhand der Mitarbeiterzahl der einzelnen Abteilungen bestimmen. Sollen die Schließfächer nur bei Bedarf genutzt werden und es gibt keine feste Zuteilung, dann ist es günstig, für den Anfang einen kleiner ausgelegten Schrank zu erwerben, um zu prüfen, ob das Angebot angenommen wird. Berücksichtigen Sie beim Kauf, dass Sie den Schrank nach Möglichkeit ergänzen können und ein Nachkauf gewährleistet ist.
In öffentlichen Einrichtungen ist es wichtig, dass immer ausreichend Schließfächer zur Verfügung stehen. Nichts ist ärgerlicher, als ein Ansturm von Kunden und Besuchern und der Schließfachblock im Umkleideraum reicht nicht aus. Seien Sie  lieber großzügig beim Kauf und schaffen Sie sich das eine oder andere Fach mehr an.

Facherreichbarkeit

Gerade bei Schließfachschränken wählen Sie keine zu hohe Bauweise aus, damit der Benutzer des oberen Faches noch Zugriff auf den gesamten Inhalt erhält und auch eine Sichtprüfung möglich ist. Hierbei kommt es nicht zwingend auf die Gesamthöhe des Schrankes an, sondern auf den höchstgelegenen Fachboden.

Verschließen, aber richtig

Unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten gewährleisten für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche eine optimale Auswahl. In Unternehmen werden häufig Drehriegelverschlüsse genutzt. Diese verriegeln das einzelne Fach und werden mit einem Vorhängeschloss gesichert. Fällt ein Mitarbeiter wegen langer Krankheit aus, verlässt das Unternehmen oder verliert seinen Schlüssel, ist eine Notöffnung des Schrankes durch Aufbrechen des Schlosses möglich und der Schrank bleibt unbeschädigt. Berücksichtigen Sie beim Erwerb der Vorhängeschlösser, dass die Bügelbreite zum Drehriegelverschluss des Schranks passt.

Zylinderschloss

Zylinderschlösser werden häufig in öffentlichen Einrichtungen eingesetzt. Die Schlösser sind im Schrank integriert, lediglich der Schlüssel kann entfernt werden. Das Abhandenkommen von zusätzlich nötigen Schlössern unterbleibt. Günstig ist es, wenn der Schlüssel sich lediglich im verschlossenen Zustand abziehen lässt.

Münzpfandschloss

Münzpfandschlösser sorgen dafür, dass weniger Vandalismus an öffentlich zugänglichen Schließfächern erfolgt. Sind die Schließfächer öffentlich erreichbar und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung, machen solche Schlösser Sinn. Nur mit dem Einwurf einer Münze kann das Schloss verriegelt werden. Wird das Schließfach später wieder geöffnet, erhält der Nutzer sein Pfandgeld zurück.

Verarbeitung

Schließfachschränke sind aus robustem Metall gearbeitet. Pflegeleichte, glatte Türen sind Türen mit Belüftungsschlitzen vorzuziehen. Belüftungseinheiten sollten sich eher an der Rückseite des Schrankes befinden. Dadurch ist die Front leichter zu reinigen und erhält eine erhöhte Stabilität.
Die Metalltüren werden noch stabiler und sicherer, wenn auf der Innenseite Verstärkungsprofile eingearbeitet sind. Gerade bei großflächigen Türen ist dies sinnvoll, damit sich die dünnen Stahlbleche nicht verziehen.
Innenliegende Scharniere sorgen dafür, dass die Tür im geschlossenen Zustand nicht ausgehebelt werden kann. Dadurch erhalten die Schließfachschränke ein weiteres Plus in puncto Sicherheit. Die weggeschlossenen Gegenstände sind in einem solchen Schrank sicher gegen fremden und unerwünschten Zugriff verwahrt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.