Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schlagschrauber  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Impuls-Schlagschrauber
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Schlagschrauber
^

Schlagschrauber - Kraftpakete mit Drehmoment

Der Schlagschrauber dreht die Schraube nicht kontinuierlich, sondern erzeugt eine schlagende Drehbewegung. Durch die Rückschlagvermeidung sind die handgeführten Maschinen auch zum Einsatz auf Gerüsten und Leitern bestens geeignet. Schnelles und unkompliziertes Verschrauben und das einfache Lösen von Schraubverbindungen wird möglich. Dadurch werden die verschiedenen Arten von Schlagschraubern vor allem in der industriellen Fertigung, bei Montagearbeiten im Metallbau oder bei Arbeiten in Werkstätten eingesetzt. Das ideale Beispiel ist die Kfz-Werkstatt, in der die Reifen mit einem Schlagschrauber gewechselt werden. Das anstrengende Arbeiten mit dem Radkreuz entfällt.

Welche Antriebsarten gibt es bei Schlagschraubern?

In erster Linie hängt die Antriebsart des Schlagschraubers von der Anwendung ab. Kleinere Anwendungen, bei denen geringere Drehmomente benötigt werden, können mit einem Akku-Schlagschrauber gut bewältigt werden. Bei Anwendungen mit großen Drehmomenten sind Sie mit einem Druckluftgerät gut beraten.

Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber besitzen meist ein durchschnittliches Drehmoment bis zu 250 Nm. Es gibt allerdings auch Modelle, deren Leistungsspektrum weit darüber hinaus geht. Sie sollten bei einem solchen Gerät aber immer berücksichtigen, dass der Akku die Leistung erzeugen muss und dessen Kapazität ist begrenzt. Ein solches Gerät ist bestens für den mobilen Einsatz geeignet und besonders handlich. Es sind keine Kabel, Leitungen oder Zusatzgeräte nötig, demnach ist diese Variante besonders anwenderfreundlich und kompakt. Zudem eignen sich diese Geräte auch für den Einsatz im Bereich der Holzverarbeitung.

Elektro-Schlagschrauber

Elektro-Schlagschrauber bieten den Vorteil, dass sie überall dort eingesetzt werden können, wo sich eine Steckdose befindet. Zusatzgeräte sind für den Betrieb nicht erforderlich. Ein geringerer Geräuschpegel und eine geringe Toleranz im Anzugsmoment sprechen für die Geräte. Die Schlagschrauber sind jedoch nicht so leistungsstark und daher nur für kleine bis mittlere Anwendungen geeignet.

Druckluft-Schlagschrauber

Mit Druckluft angetriebene Schlagschrauber sind die am häufigsten eingesetzten Modelle. Hohe Drehmomente sorgen für eine enorm wirkende Kraft. Durch den Antrieb mit Druckluft ist ein Kompressor notwendig. Einige Modelle besitzen einen eingebauten Minikompressor und sind dadurch optimal bei Montagearbeiten auf Gerüsten geeignet. Druckluft-Schlagschrauber mit gesondertem Kompressor sind für stationäre Arbeiten gut geeignet und bestechen durch hohe Kraftreserven. Stahlbau, Arbeiten im Kfz-Bereich, Schiffbau und viele andere Einsatzgebiete, bei denen große Verschraubungen gefordert sind und die mit enormer Kraft angezogen werden müssen, gehören zum Anwendungsspektrum.

Hydraulische-Schlagschrauber

Wenn pneumatische Geräte nicht zum Einsatz kommen und trotzdem besonders große Drehmomente gefordert sind, benutzt man hydraulische Schlagschrauber . Besonders im Einsatz unter Wasser sind diese Schlagschauber mit ihren Zu- und Ableitungen gern genutzte Helfer. Sie sind auch bei stationärem Einsatz eine Alternative, da sie bei gleicher Leistung deutlich kostengünstiger und geräuschärmer in der Anwendung sind als pneumatische Systeme.

Zusätzliche Auswahlkriterien

Achten Sie neben dem Antrieb auch auf die Werkzeugaufnahme. Diese sagt aus, für welche Schrauben und Muttern der Schrauber überhaupt geeignet ist. Sorgen Sie für ausreichende Auswahl an Bits und Steckschlüsseleinsätzen. Unterschiedliche Einstellmöglichkeiten helfen dabei, präzise zu arbeiten und die Krafteinwirkung optimal zu dosieren. Drehmomentregulierungen sorgen dafür, dass es nicht zu Beschädigungen kommt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.