Schädlingsbekämpfung - Die Gefahr lauert überall
Egal, ob im Garten oder im Gebäude - Schädlinge können überall auftreten. Sichtbare Schädlinge, wie Insekten oder kleine Tiere, aber auch unsichtbare Feinde, wie Mikroorganismen oder Pilze hinterlassen bei Flora und Fauna sowie beim Menschen und an Gebäuden enorme Schäden, wenn sie nicht bekämpft werden. Nicht selten führt Schädlingsbefall auch zu wirtschaftlichen Schäden, beispielsweise wenn durch sie Krankheiten übertragen oder Lebensmittel ungenießbar gemacht werden.
Möglichkeiten zur Bekämpfung größerer Schädlinge
Größere Tiere, wie Mäuse, Ratten oder Marder können mit Gitter- und Köderfallen bekämpft werden.
- Tierfallen eignen sich für Ratten und Mäuse und sind in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Dazu gehören unter anderem die altbewährte Mausefalle, die Insektenfalle und die Schneckenfalle.
- Tiervertreiber senden Ultraschallwellen aus und helfen so, Tiere zu vertreiben.
- Fraßköder werden zur Vernichtung von Nagetieren und Insekten eingesetzt. Die hochgiftigen Inhaltsstoffe führen beim Verzehr sehr schnell zum Tod des Schädlings.
Insekten erfolgreich bekämpfen
Für die Insektenbekämpfung stehen verschiedene Mittel zur Auswahl. Insektensprays oder Insektizide helfen, die Schädlinge auf chemischem Weg zu bekämpfen. Sprays sind sehr effizient, enthalten jedoch in der Regel Giftstoffe, die vom Menschen nicht dauerhaft eingeatmet werden dürfen. Daher sollten sie nur in gut gelüfteten Räumen angewendet werden. Ein Insektenvernichter lockt die Insekten durch ein UV-Licht an und tötet sie per Stromschlag.
Mittel gegen Mikroorganismen
Mikroorganismen sind auf den ersten Blick nicht sichtbar. Ein Befall von Holz oder Gebäuden wird erst sichtbar, wenn sich der Schädling bereits ausgebreitet hat. Spezielle Holzschutzmittel dienen der Imprägnierung von Holz und schützen damit Holzschichten vor Fäulnis. Sperrmittel werden zur Bekämpfung des Hausschwamms eingesetzt und schützen Mauern und Fassaden von Gebäuden.