Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Saugheber

  Saugheber  (258 Angebote unter 27.720.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Saugheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Saugheber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Saugheber
^

Saugheber – ideal zum Transportieren von Scheiben

Unter einem Saugheber versteht man ein bestimmtes Gerät, mit dem Gegenstände gehoben werden können, die über glatte Oberflächen verfügen. Mit Hilfe des Saughebers wird ein Unterdruck erzeugt, der zwischen der Scheibe des Saughebers und der glatten Fläche des Transportgutes entsteht. Saugheber finden vor allem dann Anwendung, wenn Stahlplatten, Holzplatten oder Glasscheiben transportiert werden sollen. Eine Abwandlung des Saughebers ist der Krallenheber. Dieser ist ein Transportgerät für Textilflächen, wie zum Beispiel Teppichplatten.

Einfache Bedienung des Saughebers

Ein Saugheber sollte möglichst unkompliziert zu handhaben sein. Der Unterdruck sollte schnell erzeugt werden können, ohne unnötige Handhabungen ausführen zu müssen. Die meisten Saugheber verfügen daher über einen Kipphebel, welchen man lediglich umlegen muss, damit das Vakuum erzeugt werden kann.

Weitere Kriterien, die bei der Auswahl eines Saughebers eine Rolle spielen

Stabilität

Der Saugheber muss für den Transport von Gegenständen sehr stabil und die Hebel besonders sicher sein, da diese das Transportgut unmittelbar berühren. Das Gehäuse sollte aus Aluminium bestehen, damit die Stabilität mit der Verschleißfreiheit kombiniert werden kann. Die Sauggummischeiben sollten sehr glatt sein, damit eine feste Verbindung zwischen dem Saugheber und dem Gegenstand hergestellt werden kann. Darüber hinaus sollte der Saugheber über eine entsprechende Gewichtsbelastbarkeit verfügen. Eine Traglast bis zu 100 kg oder mehr – je nach Anbieter – sollte gewährleistet sein.

Rutschfestigkeit

Bei den Saughebern ist es unbedingt notwendig, dass der Griff und die Saugfläche rutschfest sind. Um die Rutschfestigkeit zu gewährleisten, sind manche Modelle mit einer zusätzlichen Ummantelung ausgestattet.

Modelle

Bei den Saughebern gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, welche jeweils für eine individuelle Aufgabe geschaffen worden. Vollgummisauger, Kipphebelsauger, Pumpsaugheber, stationäre Hebeanlagen und Fixierhilfen mit dem Saugprinzip sind die Modelle, die am häufigsten vertreten sind. Die stationären Hebeanlagen sind im Unterschied zu den anderen Geräten dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr große Lasten heben können. Manche Geräte schaffen eine Traglast  bis zu 1.200 kg. Bei Geräten, die über eine zusätzliche Pumpe verfügen, kann der Druck über die Pumpe reguliert und gegebenenfalls nachgepumpt werden.

Saugheberhalterung

Für die Saugheber gibt es spezielle Vorrichtungen, welche zum Halten und Einstellen von Glasplatten und anderer Materialien genutzt werden können. Mit einer Saughebehalterung kann man schwere Lasten einbauen und justieren. Solch eine Halterung erlaubt eine rückenschonende Arbeit mit dem Saugheber.
Weitere Möglichkeiten zum Heben sind Plattenheber oder Vakuumhebegerät.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.