WEICON Rostlöser- und Kontaktspray 300ml Rostlöser- und Kontaktspray ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Temperaturbeständig von -20°C bis +150°C...
löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischen...
löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischen...
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Lö...
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Lö...
WEICON Rost-Schock ist mineralöl-, fett- und siliconfrei. Rost-Schock ist ein"chemischer Schraubenschlüssel" und löst durch den Kälteschrumpf und Kapillareffekt Verschraubungen innerhalb von Sekund...
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Lö...
löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischen...
WEICON Rostlöser ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser auch in kleinste Zwischenräume. Lö...
Weicon 72003400 W 44 T® Multi-Spray 400 ml Camping-Set Multifunktionsspray für Campingbereich Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung W 44 T® ist DAS Multifunktionsprodukt: Rostlöser, Schmiermittel, K...
Schluss mit rostig! Korrosionsschutz mit Metall-Flakes
Egal, ob Sie Oberflächen vor Rost schützen möchten oder Sie verrostete Oberflächen behandeln
müssen: Mit Produkten von WEICON treffen sie immer die passende Wahl. Und das sogar
besonders innovativ. In vielen Produkten sind Metallflakes enthalten, die aufgrund ihrer
Oberflächengeometrie einen außerordentlich hohen Korrosionsschutz bieten.
Metall-Flakes für außerordentlichen Korrosionsschutz
Rostschutz ist nicht gleich Rostschutz! Bei Korrosionsschutzprodukten von WEICON liegt die
Besonderheit in der Rezeptur. Diese enthält Metallflakes statt des häufig verwendeten kugelförmigen
Metall-Staubs. Der Unterschied ist enorm:
Metallflakes bieten aufgrund ihrer
Oberflächengeometrie einen deutlich besseren
Korrosionsschutz! Auch bei Verschieben der
Teilchen bleiben der Kontakt, die Leitfähigkeit
und der kathodische Korrosions-Schutz
erhalten, da die Pigmente flach und dicht
aufeinanderliegen. Zudem wird das Eindringen
von Wasser und Feuchtigkeit in die Oberfläche
erschwert, da die Flakes eine stark
wasserabweisende Oberfläche besitzen.
Rostbehandlung
Egal ob „Knacken“ des Rostes durch einen Kälteeffekt (Rost-Schock), die Herstellung der
Bewegungsfähigkeit (W44T) oder die Neutralisierung (Rostumwandler) - wenn sich also schon Rost
gebildet hat und dieser entfernt werden muss, sind die folgenden Produkte eine hervorragende Wahl.
Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt
löst Rost und unterstützt das Losbrechen bei festgefressenen Bauteilen
beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
Farbton: gelblich
Korrosionsschutz
Das Hauptziel in der Metallverarbeitung ist in den meisten Fällen der Schutz vor Korrosion. Die Wahl des
passenden Korrosionsschutzmittels sollte dabei auf das Material abgestimmt werden. Empfehlenswert ist
zudem eine Sprühnebelbeständigkeit, die größer als 200 Stunden ist, eine möglichst niedrige Haftfähigkeit
(GT) sowie ein Produkt, das Metallpigmente enthält.
bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig
gegen viele Chemikalien
Farbton: an Feuerverzinkung angeglichen
Unsere Spezialprodukte für die Industrie sind auf der
ganzen Welt bekannt und werden von unseren
Kunden sehr geschätzt. Das WEICON-Sortiment von
über 400 Produkten umfasst Kleb-
und Dichtstoffe, Sprays, Montagepasten und Hochleistungsfette sowie Abisolierwerkzeuge. Somit können wir
eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen bedienen – sei es in der Produktion, Reparatur, Wartung
oder Instandhaltung. Dabei sind ein sehr hoher Qualitätsanspruch sowie eine individuelle und
maßgeschneiderte Betreuung unser Versprechen an Sie.
Alle bei Mercateo erhältlichen WEICON-Produkte finden Sie
in der WEICON-MARKENWELT »