Press T-Stück – Ein Pressfitting mit drei Anschlüssen
Die Press T-Stücke haben drei Anschlüsse für je ein
Rohr und eignen sich zur Verbindung von Kupfer-, Stahl- oder Mehrverbundrohren im Pressverfahren. Die Press T-Stücke stehen in vielen Varianten und Anschlussgrößen zur Auswahl.
T-Stücke zum Anpressen
Diese Pressfittings sind Verbinder für drei Rohre. Sie werden bevorzugt in der Installation von Gas- oder Trinkwasserleitungen eingesetzt. Auch Rohre in der Chemischen Industrie oder in Laboren können mit dem Press T-Stück verbunden werden. Die
Fittings zeichnen sich durch die folgenden Besonderheiten aus:
- schnelle und saubere Montage,
- für brandgefährdete Bereiche geeignet sowie
- sichere und dichte Verbindung.
Im professionellen Bereich werden die Press T-Stücke gern verwendet, da sie eine hohe Zeitersparnis gegenüber anderen Verbindungsvarianten haben. Die Fittings lassen sich deutlich schneller montieren als ein Lötfitting. Das Aufweiten des Rohres ist nicht notwendig. In der Anschaffung sind die Press T-Stücke preisintensiver.
Tipps für die Auswahl des Press T-Stückes
Die folgenden technischen Daten sind bei der Auswahl des optimalen T-Stückes für die Installation vor Ort entscheidend:
- Durchmesser des Fittings an jedem Anschluss,
- Material,
- Druckbereich und
- benötigtes Werkzeug.
Die Anschlussmaße des Fittings müssen mit den zu verbindenden Rohren übereinstimmen. Auch das Material des Verbinders sollte dem Rohrmaterial entsprechen. Zusätzlich sind einige Normen zu beachten. Für Gasleitungen dürfen ausschließlich die gelb markierten Gasfittings eingesetzt werden. In der Installation der Trinkwasserleitungen ist auf die DVGW-Eignung zu achten. Jedes Press T-Stück zeichnet sich durch seine Eignung für einen Druckbereich aus. Dieser darf durch das Leitungsmedium nicht überschritten werden. Für eine formschlüssige und dauerhafte Verbindung ist der Einsatz eines geeigneten Werkzeuges erforderlich. In den Herstellersystemen werden passgenaue Werkzeuge angeboten.
Überblick der Pressfittings
Die
Pressfittings umfassen alle Verbindungselemente, dir durch Presswerkzeuge mit dem Rohr montiert werden. Es sind kleine Muffen, gebogene Winkelstücke, lange Sprungbögen oder kombinierte Fittings mit Verschraubung. In der umfangreichen Auswahl bieten die Hersteller verschiedenartige Systeme, die für den Einsatz in allen professionellen Bereichen bis in die Hochtemperaturinstallationen geeignet sind.