Mit einem Plakatständer wecken Sie das Interesse
Sie wollen Ihre Kunden neugierig auf Angebote oder Aktionen machen? Dann sollten Sie über den Erwerb eines Plakatständers nachdenken. Präsentieren Sie wichtige Informationen für Ihre Kunden und positionieren Sie diesen
Aufsteller direkt vor Ihrem Geschäft. Mit nur einem Blick können Sie beim Kunden Interesse wecken. Steigern Sie die Kauflust, indem Ihre Kunden mit Hilfe dieser Werbemaßnahme schon wissen, was sie in Ihrem
Laden erwartet.
Verschiedene Plakatständer für alle Lebenslagen
Auch bei Plakatständern ist das Angebot vielfältig nicht nur in Bezug auf verschiedene Größen. Da der Ständer aufgrund des Formats nur einen begrenzten Platz für Informationen aufweist, sollten Sie aber genau überlegen, welche Informationen Sie auf Ihre Werbeplakate drucken lassen.
Informationsaustausch jederzeit möglich
Die meisten Plakatständer bestehen aus zwei Klapprahmen, welche am oberen Ende miteinander verbunden sind, so dass sie beim Aufstellen ein spitzwinkliges Dreieck bilden. Um Stabilität zu garantieren, bestehen die Rückwände von Plakatständern aus Stahlblech. Aufgrund der zwei Klapprahmen ist es Ihnen möglich, auf beiden Seiten ein Werbeplakat einzufügen. Durch den angebrachten Klappmechanismus ist ein Wechseln der Plakate sehr einfach und unkompliziert. Außerdem kann der Ständer zusammengeklappt werden, sollte er nicht mehr gebraucht werden.
Plakatständer für den Außenbereich
Möchten Sie im Außenbereich Ihre Werbung präsentieren, so sollten Sie darauf achten, dass der Aufsteller stabil und vor allem aus wetterfesten Materialien gefertigt wurde. Für Plakatständer im Außenbereich empfehlen wir eine Mindestgröße von 100 cm in der Höhe und 75 cm in der Breite, dies entspricht in etwa dem Format DIN A2. Um die Aufmerksamkeit Ihrer potenziellen Kunden gekonnt zu erregen, muss diese Mindestgröße vorhanden sein. Besonders an befahrenen Straßen oder gut frequentierten Einkaufspassagen werden zu kleine Plakatständer schnell übersehen.
Plakatständer für den Innenbereich
Sollen Plakatständer im Foyer einer Bank oder eines Hotels aufgestellt werden, so raten wir auch hier zum Mindestformat DIN A2. Kleinere Aufsteller im Format DIN A3 oder DIN A4 sind ebenso gut geeignet, wenn Sie die Informationen in unmittelbarer Blickhöhe Ihrer Kunden platzieren möchten, da diese Informationstafeln meistens auf einem langen Fuß stehen.
Plakatständer mit Ablagemöglichkeit
Zusätzlich zur normalen Werbung mit Plakaten bieten einige
Kundenstopper weitere Ablagemöglichkeiten für Prospekte und Flyer. Diese Plakatständer mit
Prospektkorb sind ebenfalls nur für den Innenbereich gedacht, da bei schlechtem Wetter die Flyer und Prospekte wegfliegen bzw. nass werden können. Besonders in Autohäusern, Banken und Ämtern kommen diese zum Einsatz.
Letztendlich sollte der Plakatständer funktional sein, es kommt schließlich darauf an, welche Werbung oder Präsentation sich in dem Aufsteller befindet.