Die PUR-Platte als ideales Dämmmaterial
Unter den Halbzeugen wie
Rohre, Bleche, Profile,
Stäbe und Flachstangen gibt es auch Platten. PUR-Platten bestehen aus geschäumtem Kunststoff, wobei PUR für Polyurethan steht. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein steifes Plastik, sondern um einen gummiähnlichen, elastomeren Kunststoff, der besonders reißfest ist. Die genauen Eigenschaften wie hart oder weich werden durch die Wahl eines speziellen Isocyanats und Polyols (Mehrfachalkohol) bestimmt.
Zur Nutzung
Aus weicheren PUR-Platten, die als
Halbzeuge und damit bereits zu den vorbereitend bearbeiteten Werkstoffen zählen, kann man beispielsweise Schuhsohlen für Sportschuhe, Dichtungen, Bodenmatten für Sport, Matratzen, Schläuche, Dämmstoffe, Dichtstoffe, Teppichrückenmaterial, Reinigungsschwämme oder Sitzpolsterungen herstellen. Härtere
Platten dienen der Wärmedämmung in und an Gebäuden, Kühlgeräten, Wärme-/Kältespeichern sowie den Isolierungen unter Fliesen.
Das Material
Nach der Herstellung haben sich Polyurethane chemisch ausreagiert und sind nicht mehr gesundheitsschädlich. Meistens werden Polyole aus der Produktion petrochemischer Rohstoffe gewonnen, zum Teil sind aber auch schon Pflanzenöle im Einsatz. Die Nutzungstemperatur von Polyurethan liegt je nach chemischer Zusammensetzung zwischen minus 30 und plus 80 Grad Celsius.
Die Maße
Wie für
Bleche und Platten üblich werden die Maße für Länge, Breite und Stärke in Millimeter angegeben. Längen von zwei Meter und Breiten von einem Meter sind bei den PUR-Platten keine Seltenheit. Das lässt darauf schließen, dass sie meist als Isolierung am Bau (innen oder Fassade) verwendet werden. PUR-Platten werden in der Regel mit Klebemörtel befestigt und nicht verschraubt. Für Dicken ab 20 Zentimeter empfiehlt es sich
Montagekleber zu nutzen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken sollte man die Platten versetzt anbringen. Zur Berechnung der Baustatik wird bei den PUR-Platten auch das Gewicht pro Kubikzentimeter als Dichte angegeben. Das Gewicht kann zwischen 0,8 und 1,2 Gramm je Kubikzentimeter je nach Dichte variieren.
Die Oberfläche
PUR-Platten besitzen Oberflächen ohne Struktur, das heißt sie sind eben und glatt. Es gibt die Platten in den unterschiedlichsten Farben und zum Teil auch noch oberflächenbeschichtet wie etwa mit MDF-Platten, Naturholz oder Kunststoff in diversen Designs.