Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Polyether-Abformmaterial

  Polyether-Abformmaterial  (0 Angebote unter 30.742.824 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Polyether-Abformmaterial"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Polyether-Abformmaterial
^

Polyether-Abformmaterial für detaillierte Dentalabdrücke

Polyether-Abformmaterial wird in der Zahnmedizin beim Erstellen eines Gebissabdruckes, kleineren  Zahnrestaurationen oder Implantatabformungen eingesetzt. Die Abformmasse wird als Dentalbedarf als Paste-Paste-System angeboten und setzt sich beispielsweise aus einer Basispaste und einer Reaktorpaste zusammen. Während die Basispaste aus Etherpolymer und Siliciumoxid besteht, ist die Reaktorpaste eine Mischung aus Sulfonsäureester und Dioctylphtalat.

Eigenschaften von Polyether-Abformmaterial

Polyether weisen im Gegensatz zu anderen Abformmaterialien keine starken endogenen Spannungen auf. Der Grund liegt in den Fließvorgängen, die während einer längeren Aushärtungsphase des Materials aufkommende Spannungen sukzessive abbauen. Außerdem verfügt die Abformmasse über eine relativ hohe Strukturviskosität und lässt sich problemlos desinfizieren. Die erhöhte Hydrophilie von Polyether ermöglicht die detailgetreue Darstellung des abgeformten Areals. Um die Behandlung für die Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten, haben viele Hersteller ihr Abformmaterial mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen versehen (z.B. Pfefferminze).

Tipps zur Anwendung

Die gelieferte Polyether-Paste kann entweder per Hand oder mit Hilfe von zahnmedizinischen Mischgeräten (zum Beispiel der Abformlöffel und der Anmischbecher) angerührt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Paste vor dem Anmischen oder vor der Modellage nicht zu kühl gelagert wird. Je kälter die Lagerungstemperatur, desto höher die Viskosität. So kann bei zu niedrigen Temperaturen die Masse nicht mehr aus der Tube gedrückt oder aus dem Schlauchbeutel gepresst werden. Ein weiterer Anwendungsfehler kann während der Desinfektion des Materials auftreten. Von einem mehrstündigen Bad in wasserhaltigem Desinfektionsmittel ist abzuraten, da die Abformmasse sonst unnötig stark aufquillt und nicht mehr fachgerecht verarbeitet werden kann. Kurze Desinfektionszeiten in geeigneter Lösung sind unproblematisch.

Verträglichkeit von Polyether-Abformmaterial

Abformmaterial aus Polyether verursacht nur sehr selten allergische Reaktionen beim Patienten. Trotzdem sollten durch eine ausführliche Anamnese Risikopatienten ausgeschlossen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.