Mit der Filzscheibe Oberflächen professionell endbehandeln
Die Filzscheibe gehört zur Gruppe der Schleifmittel als Werkzeuge. Schleifen stellt ein spanendes Fertigungsverfahren zur Oberflächenbearbeitung oder zum Trennen von Werkstoffen mit
Schleifmitteln oder gebundenen Schneidkörnern dar. Schleifen ist ein Unterverfahren nach DIN 8580 vom Trennen. Es handelt sich um eine Zerspanungsart mit geometrisch unbestimmter Schneide. Man beachte, dass die Filzscheibe zusammen mit einem Schleifmittel wie einer
Schleifpaste meistens zur Endbearbeitung einer bereits geschliffenen Oberfläche dient, also zum Polieren, Mattieren oder Platinieren. Mit biegsamen Filz-Polierstiften lassen sich zusätzlich Spritzgussformen, Werkzeuge und Gesenke bearbeiten. Eine andere Bezeichnung ist Polierscheibe, Haftscheibe für Haftschleifteller oder Haftpolierscheibe.
Das Material und Durchmesser der Filzscheibe
Die Filzscheiben bestehen aus einem Textil, welches aus einem sehr stabilen Fasergut besteht. Filz ist temperaturbeständig, meist nicht brennbar und feuchtigkeitsabweisend. Polierfilz wird zur Bearbeitung von Glas, Keramik und Metall wie Edelstahl als Werkstoffen verwendet. Der Durchmesser bezieht sich auf den Radius der Filzscheibe und ist damit ein Anhaltspunkt für die Arbeitsfläche und den erforderlichen Platzbedarf. Je größer die zu bearbeitende Fläche, desto mehr Arbeitsfläche sollte die
Schleifscheibe bieten. Zudem wird mit Durchmesser teils auch der des Befestigungsloches in der Mitte angegeben, die je nach Werkzeug als Aufnahme erforderlich ist.
Die Einteilung
Die Einteilung erfolgt je nach Oberfläche der Filzscheibe in hart, mittel und weich. Harte Oberflächen sind zum Vorpolieren stark verschmutzter oder verkratzter Oberflächen mit Schleifpaste oder Politur auf ebenen Flächen gedacht. Die Härte der Scheibe bezieht sich nicht auf die Härte der Schleifkörner, sondern auf den Widerstand der Bindung gegen das Ausbrechen der Körner, wenn Schleifmittel oder Schleifpasten im Einsatz sind.
Die geeigneten Werkzeuge
Filzscheiben ohne Loch werden auf die Antriebsfläche der Maschine geklettet und sind daher für
Exzenterschleifer optimal. Manche Filze besitzen auch eine leicht dreieckige Form, die für Eckenschleifer optimiert sind. Rohr-Bandschleifer hingegen benötigen ein Filzband. Um einen Anschluss von einer Filzscheibe zu einer Bohrmaschine zu schaffen, sind Aufspanndorne erhältlich.