Polaroid-Film - Der Klassiker fürs Sofortbild
Das Foto sofort nach der Aufnahme in den Händen halten – und zwar ohne Computer, Ausdruckvorgang oder Fotolabor - dies ermöglichen Sofortbildfilme. Ein Vorreiter hierfür ist der Polaroid-Film. Diese Filme werden in die Polaroidkamera eingelegt und entwickeln nach der Aufnahme das Foto. Dank der Beschichtung mit einer speziell chemisch zusammengesetzten Paste wird das Foto sofort entwickelt und aus der Kamera ausgeworfen. Die Kameras werden eingesetzt, wenn Fotos sofort benötigt werden, wie zum Beispiel bei Ablichtungen bei Immobilienübergaben, Schäden und Unfällen.
Der richtige Polaroid-Film
Wichtig bei der Auswahl ist, dass der Film passend zur
Kamera gewählt wird. Nur dann kann er auch eingelegt und verwendet werden. Neben Farbfilmen werden auch schwarz/weiß Varianten angeboten und ermöglichen ein höheres Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Auch das Bildformat, das letztlich ausgegeben wird, wird vom Film festgelegt und kann nicht verändert werden. Neben der Möglichkeit, die Farbgebung des Fotos zu wählen, kann auch zwischen hochglänzenden und seidenmatten Aufnahmen gewählt werden. Auch hier bildet der verwendete Film die Grundlage.
Die Lichtempfindlichkeit
Da im Normalfall bei Tageslicht oder entsprechender Beleuchtung fotografiert wird, bieten Polaroidfilme meist eine Lichtempfindlichkeit von ISO 100. Bei Aufnahmen mit geringerer Beleuchtung sind jedoch höhere ISO-Werte notwendig, um anspruchsvolle Bilder entstehen zu lassen.
Die Bildanzahl
Da die Sofortbildfotografie nicht für eine hohe Bildanzahl ausgelegt ist, kommen Polaroidfilme oft mit einer Bildanzahl von 10 Bildern zum Einsatz. Mehr fassen die meisten Kameras meist nicht, da die Kassetten mit dem dicken und chemisch beschichteten Fotopapier recht voluminös sind. Für Einzelaufnahmen sind Polaroidfotos eine gute und vor allem schnelle Alternative zu herkömmlichen Speicherkarten von
Digitalkameras und Filmrollen. Außerdem sollten Sie bedenken, dass die Filme eine begrenzte Lagerzeit inne haben.
Die neue Generation
Im Zeitalter der digitalen Fotografie haben Polaroid-Kameras und die dazugehörigen Filme an wesentlicher Bedeutung verloren und werden immer häufiger durch Digitalkameras, Spiegelreflexkameras, Kameras mit integriertem Fotodrucker oder
Bridgekameras abgelöst. Diese vereinen die Sofortbildfähigkeit mit der Verwendung von günstigem
Fotopapier und erhöhter Bildqualität sowie der Bildauswahlmöglichkeit vor dem Druck.