Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Poesiestempel

  Poesiestempel  (591 Angebote unter 27.641.203 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Poesiestempel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Poesiestempel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Poesiestempel
^

Motivstempel - kreative Gestaltung ganz einfach

Motivstempel sind ideal zur Verzierung von Grußkarten oder Geschenkverpackungen geeignet. Aber auch in Schulen, Kindertagesstätten, in der Ergotherapie und im Coaching kommen sie zum Einsatz. Sie regen zum kreativen Gestalten an, ermöglichen identische Aufdrucke, die einfach nur Symbolwirkung haben oder farblich gestaltet werden können. Ob Motivation, Bewertung oder einfach nur Spaß - Motivstempel lockern so manche Lernmethodik auf und sorgen gerade bei Kindern für den nötigen Antrieb.

Das Stempelspiel für schlaue Unternehmer

Diese Stempel werden in vielen unterschiedlichen Motiven angeboten. Meist handelt es sich um Multipackungen, die unterschiedliche Motive aus einem Bereich beinhalten. Durch die passende Auswahl können Sie ein thematisches Wissensspiel für Kinder einfach und individuell selbst gestalten. Der Stempel kann Fragen markieren oder bei richtigen Antworten in einem Wissensparcour als Belohnung zum Punktesammeln dienen. Mit dem passenden Motivstempel wird dies ganz einfach. Ob Sommerfest im Autohaus oder Tag der offenen Tür im produzierenden Gewerbe - Ihren Kunden sind ihre Kinder besonders wichtig, bieten Sie daher für sie ausreichend und sinnvolle Beschäftigung an. Sind die Kinder Ihrer Kunden gut versorgt, sind auch die Eltern zufrieden. Interessant ist die Kombination einer Stempelsammelkarte mit einer Visitenkarte. Was Junior geschaffen hat, wird meist länger aufbewahrt. So holen Sie sich schnell zurück in die Erinnerung,  wenn es nötig wird.

Wissensdurst mal anders

Motivstempel werden auch in Kindergärten und in den unteren Klassenstufen eingesetzt als Ersatz für Schulnoten. Wer kennt nicht das Bienchen, für das die Fleißaufgabe gern und immer wieder gemacht wurde. Im Heft etwas ausmalen, reizt jedes Kind. So wird es dazu animiert, die Aufgaben ordentlich zu erledigen und sich  anzustrengen. Wechselnde Motive machen das Ganze noch interessanter. Was bei Kindern wirkt, kann auch bei Erwachsenen eingesetzt werden. So kann in der Erwachsenenbildung, im Coaching oder Training bei unterschiedlichen Workshops durchaus ein Motivstempel zur Bewertung herangezogen werden. Die Gewitterwolke oder die Sonne visualisieren ohne viele Worte den Kenntnisstand und bewerten die Leistung ohne direkte Bezifferung. Ähnlich dem Smiley-Prinzip können die Symbole vielfältig gewählt werden. Die Bewertungen werden durch den Motivstempel aufgelockert.

Buchstabensalat

Motivstempel können neben unterschiedlichen Rahmen, Ranken und Bildmotiven auch Buchstaben und Zahlen darstellen. Das sind interessante Stempelvarianten, die beim Rechnen, Lesen lernen und auch zum Kennzeichnen mit den Initialen eingesetzt werden können. In der Vorschule und im Grundschulalter kann so das spielerische Lernen gefördert werden.

Ein Plus an Kreativität

Immer wieder das gleiche Motiv zu malen, ist zeitaufwendig und schwierig. Mit einem Motivstempel sorgen Sie für identische Kopien und können am Rand von Grußkarten oder auf dem Umschlag entlang stempeln. Gestalten Sie Ihre Post doch einfach mal nach einem Motto: Beispielsweise wenn Ihre 50 besten Kunden einen Gutschein zum Sommereinkauf erhalten sollen, so wird sich der Brief von der anderen Werbepost durch Stempelgestaltung deutlich abheben. Einfaches Anbringen der Motive ist mit solchen Stempeln möglich.

Kennzeichnung für Individualisten

Gerade in Hotels und in der Gastronomie ist die Kennzeichnung der Hotel- und Tischwäsche wichtig und sinnvoll. Mit einem Motivstempel, der an den Namen des Restaurants angelehnt sein kann, wird das ganz einfach möglich. Sie verwenden dafür eine spezielle Stempelfarbe und stempeln das gewählte Motiv auf den Stoff. Durch Hitzeeinwirkung, wie durch Bügeln, wird das Motiv fixiert. Ihre Wäschestücke sind unverkennbar markiert.

Qualitätsunterschiede

Motivstempel können aus Plastik oder Holz sein. Auf dem Stempel ist ein Stempelgummi aufgesetzt. Bei häufigem Gebrauch ist es sinnvoll, einen Stempel mit einem großen Griffbereich zu wählen. Sollen Kinderhände ihn bedienen können, sind kleine Modelle empfehlenswert.
Der Stempelgummi sollte tiefe Einkerbungen besitzen. Durch das besonders tiefe Relief wird es möglich, exakte Formen zu stempeln und auch kleinere Elemente des Motives deutlich zu machen. Eine eingearbeitete Zwischenschicht und ein gutes in der Hand liegen ermöglicht es, dass der beim Stempeln ausgeübte Druck gleichmäßig auf die Fläche des Stempels verteilt wird.

Vorschau

Damit Sie zwischen den vielen unterschiedlichen Motiven auch immer zum Richtigen greifen, ist es sinnvoll, dass auf dem Stempelgriff das Motiv abgebildet ist. Ein Griff und Sie haben den richtigen Stempel parat.

Stempelfarbe

Nur der Motivstempel allein macht noch keine Gestaltung möglich. Damit Sie kreativ werden können, ist Stempelfarbe nötig. Entweder wählen Sie Motivstempel mit integriertem Stempelissen, hierbei besteht der Motivstempel aus dem Stempel und einem Deckel, in dem sich das Stempelkissen befindet, oder Sie nehmen einen herkömmlichen Stempel und ein Stempelkissen zum Arbeiten.
Der Kombistempel ermöglicht es, immer einsatzbereit zu sein und immer und überall zu stempeln, allerdings kann die Stempelfarbe nicht frei gewählt werden. Verwenden Sie einen Stempel mit extra Stempelkissen  müssen Sie zwar immer beide Teile dabei haben, um das Motiv auf Papier oder Stoff zu bringen, dafür können Sie die Farbe individuell wählen. Das Nachfüllen von Stempelfarbe gestaltet sich bei dieser Art von Motivstempeln besonders einfach und der Stempel ist bei ordentlicher Pflege sehr lange verwendbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.