Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Plotter  bei Mercateo online kaufen (173 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
99%
HP
Q1280A
€ 17.595,74*
1 Angebot
99%
Epson
€ 5.400,00*
1 Angebot
99%
HP
Q1254A
€ 19.128,21*
1 Angebot
99%
HP
Q1254V
€ 20.125,54*
1 Angebot
99%
HP
C6075B
€ 9.685,00*
1 Angebot
99%
HP
€ 10.180,00*
1 Angebot
99%
HP
Q1279A
ab € 19.378,00*
2 Angebote
99%
HP
€ 11.250,00*
1 Angebot
99%
Mimaki
€ 9.900,00*
1 Angebot
99%
HP
Q6653A
€ 10.520,00*
1 Angebot
99%
HP
Q6685A#ABD
ab € 18.532,65*
2 Angebote
99%
HP
€ 12.420,00*
1 Angebot
99%
HP
Q6648A
€ 24.202,41*
1 Angebot
99%
HP
Q1253AR#ABB
€ 14.700,94*
1 Angebot
99%
Canon
2162B003AA
€ 14.030,08*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Drucken im Großformat

Um auch große Zeichnungen, Bilder, Entwürfe, Pläne und Plakate drucken zu können, werden Plotter eingesetzt. Sie arbeiten mit großformatigem oder gar mit Papier auf Rolle. So wird es möglich, entsprechende Ausdrucke zu erzielen. Diese Peripheriegeräte werden in Werbeagenturen und bei Graphikdesignern zum Ausdrucken genutzt. Aber auch wenn es darum geht, Maschinenpläne und Architekturentwürfe aufs Papier zu bringen, liegen Sie mit einem Plotter richtig. Vor allem benötigt man im CAD-Bereich Plotter, um die getätigten Entwürfe auszugeben.

Plotterarten

Die Weiterentwicklung in Sachen Qualität im Ausdruck hat auch vor den Plottern nicht Halt gemacht. Neben Stiftplottern, die mit Tuschestiften arbeiten, gibt es auch die Variante der Tintenplotter, diese drucken mit Hilfe von Tintenpatronen und Druckköpfen. Einige Modelle arbeiten auch auf dem Funktionsprinzip von Laserdruckern. Ob Tinte, Stift oder Laser: alle Modelle geben qualitativ hochwertige Abbildungen aus.

Schneidplotter sind aus dem Bereich der Werbung kaum noch wegzudenken. Eine Plotterfolie, auf der sich das eigentliche Folienmaterial befindet, wird durch den Plotter geführt. Die Messer schneiden das gewünschte, vorher festgelegte Motiv so aus der Folie, das das Trägermaterial nicht beschädigt wird. So lassen sich nicht nur Werbezüge für Schaufenster und Vitrinen herstellen, auch das Gestalten von individueller Fahrzeugwerbung wird somit möglich.

Groß, größer am größten

Die grundsätzliche Frage, die Sie sich bei der Anschaffung stellen sollten, ist die nach dem Format, das bedruckt werden soll. Wählen Sie es ausreichend und halten Sie sich im Zweifelsfall die Möglichkeit offen , Rollenpapier bedrucken zu können. Ebenso wichtig wie die Formatwahl ist die Betrachtung der minimalen Druckränder. Das Format steht für die maximale Mediengröße, diemit dem plotter verarbeitet werden kann.

Formate im Überblick

  • Plus-Formate sind Überformate, die jeweils auf einem Standartformat basieren. So werden hier beispielsweise Papiere mit Abreißstreifen angeboten, um einen perfekten randlosen Druck zu gewährleisten.
  • DIN 0 entspricht einer Fläche von einem Quadratmeter mit den Abmessungen 841 mm x 1189 mm.
  • DIN A1 entspricht einer Größe von 594 x 841 mm.
  • DIN A2 entspricht einer Papierbogengröße von 420 x 594 mm.
  • DIN A3 hat eine Papierbogengröße von 297 x 420 mm.
  • DIN A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Somit ist jedes Unterformat um die Hälfte kleiner als das darüber.

Welcher Plotter ist der Richtige

Zeichnungen, Schriftbilder und Pläne

Der Stiftplotter gibt immer Linien, also Vektordaten, aus. Jegliche Art von Darstellung, ob Zeichnung, Symbol oder Text muss demzufolge in Vektorzüge zerlegt werden. Dies erreicht man mit der Software des Gerätes. Stiftplotter eignen sich vor allem, wenn es darum geht Zeichnungen darzustellen. Die Geräte sind in diesem Bereich sehr genau, aber langsam. Große farbige Flächen können Stiftplotter nur schwer realisieren. Die Farben sind je Drucklauf begrenzt und müssen nacheinander gedruckt werden.

Die Stiftplotter werden durch die steigenden Auflösungen bei Tintenstrahlplottern und Laserplottern aber immer mehr vom Markt verdrängt. Sie sollten daher genau überlegen was Sie drucken wollen.

Flächendruck

Tintenstrahlplotter arbeiten nach dem Rasterprinzip. Sie geben winzige Tintentropfen auf das Papier. Durch dieses Verfahren kann es bei einzelnen Linien in seltenen Fällen zu einer rasterartigen Darstellung kommen. Die Tintenstrahlgeräte eigenen sich besonders wenn es darum geht, häufig größere Flächen mit Farbe zu füllen. Hier steht auch eine sehr hohe Farbpalette zur Auswahl, da die einzelnen Tintentanks die Farben direkt mischen. Diese Geräte sind deutlich schneller als Stiftplotter. Für einen raschen Trocknungsvorgang nach dem Ausdruck dienen separat angeboteten Trockeneinheiten.

Ebenfalls eignen sich Laserplotter für die flächige Darstellungen. Diese arbeiten mit verschiedenfarbigen Tonern, die nach dem Aufbringen durch Hitze fixiert werden.

Bringen Sie Farbe ins Spiel

Bei uns finden Sie neben Toner, Druckerpatronen und Faserschreiber auch die Ausrüstung zur farblichen Gestaltung fast jeden Materials. Ob Acrylfarbe, Lacke oder Ölfarben - wir bieten Ihnen gleich noch die passenden Pinsel mit an.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.