Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Permanentmarker

  Permanentmarker  (2.450 Angebote unter 27.676.368 Artikeln)Zum Expertenwissen

Spitzenform
Inhalt
Verpackungsgröße
ab € 3,01*
 Stück 
Permanentmarker 3000 von edding
Farbe
ab € 1,39*
 Stück 
Permanentmarker 800 von edding
Farbe
ab € 2,84*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Permanentmarker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Permanentmarker"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   245   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Permanentmarker
^

Permanentmarker für dauerhafte Beschriftungen auf fast allen Oberflächen

Oftmals hindern uns glatte Oberflächen oder Beschichtungen daran, eine dauerhafte Beschriftung vorzunehmen, weil die Tinte nicht hält oder verwischt. Hierbei kommt der Permanentmarker zum Einsatz. Im Gegensatz zum normalen Marker ist die verwendete Tinte nicht wasserlöslich. Das ermöglicht einen extrem großen Einsatzbereich. Wo andere Stifte längst versagen, sorgt der Permanentmarker noch für eine deutlich sichtbare Markierung oder Beschriftung.

Äußerst vielfältige Einsatzbereiche

Die Beschriftung von Kunststoffen, Metallen und Folien stellt in Lagern und auch in der Industrie immer wieder eine Herausforderung dar. Genau hier setzen Permanentmarker an! Verpackungsmaterialien können einfach beschriftet werden, im Kanalbau erhalten Rohre ihre Kennung und der Arbeiter kann individuell auf Plastik anzeichnen. Auch im Büro, für Folienpräsentationen, findet der Permanentmarker sein Einsatzgebiet.
  • Heizungsrohre: richtig zuschneiden? Kein Problem: Abmessen, eine kleine Markierung mit dem Permanentmarker, und die Trennung erfolgt genau am richtigen Punkt.
  • Styropor: ein Dämm- und Verpackungsmaterial auf dem Tinte schlecht hält; der Permanentmarker macht auch hier eine Beschriftung möglich.
  • Glas und Porzellan: haben Sie schon einmal probiert, einen Objektträger mit einem Kugelschreiber zu beschriften? Fehlanzeige, es funktioniert einfach nicht. Nutzen Sie einen Permanentmarker und es wird Ihnen gelingen. Im medizinischen Bereich ist es besonders wichtig, dass Proben nicht verwechselt werden. Permanentmarker bieten die Möglichkeit, auf den schwierigen Materialien Informationen und Daten zu hinterlassen.
  • Stein, Leder, Holz können mit einem Permanentmarker beschriftet werden. So ist der Stift in allen Bereichen des Handwerks optimal einsetzbar.
Selbst Textilien können mit speziellen Wäschemarkern beschriftet oder gekennzeichnet werden.
Fast alle beschichteten Oberflächen lassen sich mit einem Permanentmarker beschreiben. Sie können glatt sein und müssen keine Saugfähigkeit aufweisen. Der Permanentmarker gehört zur Grundausstattung für Büro, Industrie, Handwerk und Handel.

Der Permanentmarker und seine Eigenschaften

'Permanent' heißt dauerhaft – und genau das ist der Unterschied zu herkömmlichen Textmarkern. Die verwendete Tinte ist nicht wasserlöslich und verwischt nicht. Ein Permanentmarker besteht aus einer Stifthülle, einer Spitze, Tinte und einer Kappe. Je nach Modell ist die Stifthülle bei Permanentmarkern aus Plastik oder aus Metall, damit sie den verschiedenen Anforderungen auch gerecht werden. Auf Baustellen oder in der Industrie geht es meist robuster zu und darum sind hier Stifte mit Metallhülle besonders geeignet. Die Tinte ist wasserfest und lichtbeständig, sie sollte auf jeden Fall auch schnell trocknend sein, um ein Verwischen zu vermeiden. Die Tinte gibt dem Stift die eigentlichen vorteilhaften und besonderen Eigenschaften und stellt das Herzstück dar. Auch hier stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Sie können ganz nach Ihren individuellen Anforderungen wählen. Durch permanente Forschung und Entwicklung der Hersteller sind die Tinten in den vergangenen Jahren von ihrem starken Geruch befreit worden und inzwischen fast geruchsneutral.

Die richtige Strichstärke und die passende Spitzenform

Die gängigsten Spitzenformen sind rund oder keilförmig. Keilminen bieten die Möglichkeit, entweder mit der Spitze des Keils feine Striche oder mit der flächigen Aufsetzung einen breiten Strich zu ziehen. Rundminen sind vorwiegend zum Einsatz mit einer festgelegten Strichstärke gedacht. Wer also zwischen dick und dünn variieren möchte, sollte zur Keilspitze, wer fast ausschließlich eine Strichstärke bevorzugt, zur Rundspitze greifen. Die Kappe schützt den Permanentmarker vor dem Eintrocknen. Bei den meisten Permanentmarkern ist zur besseren Erkennung der Stiftfarbe die Kappe in der Tintenfarbe gehalten. So haben Sie mit einem Griff den richtigen Stift. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die Kappen immer auf den dazugehörigen Stift stecken. Verschiedene Modelle benutzen auch eine spezielle Tinte, die den Stift sogar mehrere Tage lang vor dem Austrockenen schützt, wenn vergessen wurde, die Kappe aufzustecken.

Umweltschutz - so wird’s gemacht

Wer etwas für die Umwelt tun möchte, entscheidet sich am besten für einen nachfüllbaren Permanentmarker. Tinten und Spitzen sind bei vielen Produkten bereits nachfüll- bzw. auswechselbar. So funktioniert in diesem Bereich modernes Recycling.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Schneider.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.