Parkplatzschild Symbol: P, Text: Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Besucher Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtba...
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit geprägtem Wunschtext Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für ...
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Behindertenparkplatz Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebe...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Geschäftsleitung SafetyMarking® Parkplatzschild Geschäftsleitung Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine s...
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol) SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sic...
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Besucher Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol) SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Fläche...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Betriebsangehörige SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Betriebsangehörige Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschrift...
Parkplatzschilder sorgen für eine unmissverständliche Zuordnung von Parkflächen auf Firmen- und Privatgeländen. Sie sollten Kunden, Besuchern und Mitarbeitern bestmögliche Orientierung auf Ihrem Gelände bieten, damit jeder sicher, schnell und vor allem stressfrei zu Ihnen findet.
Im Gegensatz zu Sicherheitszeichen (Verbotsschilder, Warnschilder, Brandschutzschilder etc.). ist die Kennzeichnung von Parkflächen weniger stark reglementiert. Auf Firmengeländen sollte grundsätzlich so gekennzeichnet werden, dass eine einfache und gut strukturierte Parkplatzordnung und Besucherführung auf Anhieb erkennbar ist.
Verkehrsregeln auf Firmenparkplätzen
Da es sich bei Firmenparkplätzen in den meisten Fällen um Privatparkplätze handelt, entscheidet der Besitzer prinzipiell frei, welche Regeln dort Anwendung finden. Die Vorfahrtsregelung der Straßenverkehrsordnung kann zum Beispiel vorgegeben werden, muss aber nicht zwingend. Durch entsprechende Zeichen kann aber auf die Verkehrsregelung Einfluss genommen werden. Andernfalls sind Verkehrszeichen auf Privatgeländen nur als Orientierungshilfe anzusehen.
Grundlegend sollte man sich immer daran halten, was im §1 der StVO festgeschrieben ist: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und Rücksicht. Auf Parkplätzen (ganz gleich ob öffentlich oder privat) darf demzufolge nur in Schrittgeschwindigkeit und ständiger Bremsbereitschaft gefahren werden.
Parkplatzbeschilderung
Die Vorschriften für den Bau und Betrieb von Stellflächen sind in den Garagenverordnungen der einzelnen Bundesländer enthalten. Dort ist bspw. festgeschrieben, wie lang und wie breit ein Parkplatz sein muss oder auch wie viele Frauenparkplätze gekennzeichnet und somit reserviert werden müssen. So sieht bspw. die Garagenverordnung Baden-Württemberg vom 05.01.2011 vor, dass pro 100 Stellplätze mindestens 10 Stellplätze für Frauen entsprechend ausgezeichnet werden müssen. Es ist zu beachten, dass die Bestimmungen in den Verordnungen der einzelnen Bundesländer voneinander abweichen.
Für öffentliche Bereiche, Tiefgaragen, Parkhäuser usw. gelten darüber hinaus einige verbindliche Regularien. Dort sind Frauenparkplätze in den unmittelbaren Zugangszonen (Nähe zu Treppenhaus bzw. Lift) auszuweisen und zu kennzeichnen. Zusätzlich sind diese Parkflächen per Videoaufnahmen zu überwachen. Da die Videoaufzeichnung im öffentlichen Raum stattfindet (oder zumindest Teile davon aufzeichnet), muss auf die Videoaufzeichnung ebenfalls mit einem betreffenden Informationsschild hingewiesen werden.
Neben diesen verbindlichen Regularien steht bei der Parkplatzbeschilderung vor allem die unmissverständliche Organisation des ruhenden Verkehrs auf Betriebs- und Privatgeländen im Vordergrund. Bei wolkdirekt erhalten Sie eine große Auswahl an Standard-Parkplatzschildern sowie Videoinformationszeichen oder Halteverbotsschilder, um Ihre Kennzeichnungs- und Organisationspflichten rundum erfüllen zu können.
Parkplatzschilder SafetyMarking®
Unter der Marke SafetyMarking bietet wolkdirekt eine riesige Auswahl an Produkten der Sicherheitskennzeichnung, mit denen nach den aktuell geltenden Normen und Vorschriften gekennzeichnet werden kann. Neben allen notwendigen Flucht- und Rettungswegschildern, Brandschutzschildern, Verbots-, Gebots- und Warnschildern erhalten Sie auch eine Vielzahl an Parkplatz- und Reservierungsschildern, Video-Infozeichen, Prüfplaketten, Verkehrsschilder, Gefahrstoffetiketten und Gefahrgutlabel.
Alle Parkplatzschilder der Marke SafetyMarking sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich verwendbar und können dank unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten optimal an die Parkplatzsituation vor Ort angepasst werden.
Materialarten
Alle Schilder der Marke SafetyMarking von wolkdirekt werden auf einem hohen Qualitätsniveau gefertigt. Die Schilder für die Parkplatzkennzeichnung sind dabei in drei unterschiedlichen Materialien erhältlich.
Aluminium geprägt: Diese Schilder verfügen über eine kratzfeste Einbrennlackierung und ähneln den klassischen Kfz-Zeichen. Sie zeichnen sich neben ihrer Witterungsbeständigkeit auch durch eine hohe Sicherheit gegenüber Vandalismus aus. Selbst bei einer Entfernung des Lacks oder Überlackierung können die ursprünglichen Zeichen aufgrund der erhabenen Prägung noch gelesen werden.
Aluminium pulverbeschichtet: Diese Schilder sind wetterfest und damit gut für die Kennzeichnung in Außenbereichen geeignet. Die Stärke beträgt 2 mm.
Kunststoff (Polystyrol): Kostengünstige Alternative für die Kennzeichnung in Innenbereichen (bspw. Tiefgaragen oder Parkhäusern) und die Montage an der Wand.
Formate
Bei wolkdirekt erhalten Sie Parkplatzschilder in den gängigsten Formaten. Topseller unter den Parkplatzschildern ist das Aluminium-geprägte Kfz-Kennzeichenformat in den Abmessungen 52,0 x 11,0 cm. Das ist übrigens auch jenes Schild, mit dem Paul und Inge Wolk im Jahr 1954 die Erfolgsgeschichte von wolk begründeten.
Ein weiteres, sehr beliebtes und gut geeignetes Format für die Parkplatzkennzeichnung sind die Schilder mit den Maßen 40,0 x 60,0 cm. Dieses Format wird einerseits für die generelle Auszeichnung von Parkflächen bzw. Halteverbotszonen genutzt, zum anderen lassen sich in diesem Format auch optimal Kombischilder realisieren. Diese tragen neben dem Parksymbol einen konkretisierenden Text. Wolkdirekt bietet bereits eine große Auswahl an standardisierten Texten und Symbolen, eine individuelle Kennzeichnung (zum Beispiel die Nennung der Firma) ist ebenfalls kein Problem.
Zubehör
wolkdirekt bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die Befestigung und Montage Ihrer Parkplatzschilder. Ganz gleich, ob Sie Zubehör für die Wandmontage, Einschlagpfosten, Aufstellpfosten, Schilderträger oder Parkbegrenzer benötigen, Ihr Parkplatz wird mit wolkdirekt optimal beschildert.
Wolkdirekt: Qualität Made in Germany
Seit über 50 Jahren steht der Name Wolk für Qualität, Service und Verlässlichkeit. Das inhabergeführte Familienunternehmen setzt europaweit Standards in den Bereichen Kennzeichnungen, Schilder, Leitsysteme und betriebliche Sicherheit.
Der Standort Wuppertal bildet nach wie vor die Basis für Produktion und Logistik.Die Erfahrung, handwerkliches Können und modernste Fertigungstechniken wie
Digital-/UV-Druck, Siebdruck, Lasertechnik, Gravur, Prägung sowie Ätz- und Eloxalverfahren garantieren ein Höchstmaß an Qualität. Eine umweltverträgliche, nachhaltige und ressourcenschonende Produktion sowie der Einsatz neuester Technologien sind Grundlagen der Firmenphilosophie bei der wolk AG. Ein zeitgemäßes Umweltmanagement, eine effiziente Energiepolitik sowie der Einsatz (weitgehend) recycelbarer Rohstoffe, umweltverträglicher Hilfs- und Betriebsstoffe ergänzen die nachhaltige Unternehmenspolitik.