Die Nass-Siebmaschine ist für die Salzgewinnung erforderlich
Unter den
Analysensiebmaschinen ist die Nass-Siebmaschine ziemlich verbreitet, weil zur Auswertung von Suspensionen eine Trennung eines Feststoffes von einer Flüssigkeit erforderlich ist. So kann man etwa Meerwasser sieben, um den Salzgehalt im Wasser zu bestimmen. Nass-Siebmaschinen sind zudem in den Aufbereitungsprozessen der Industrie weit verbreitet. Hier gibt es je nach Siebgut unterschiedliche Siebtechniken, je nachdem ob Partikel kleiner einem Millimeter oder grobes Schüttgut versiebt werden müssen.
Diverse Eigenschaften
Neben der Unterscheidung der Spannungsanschlüsse in 230 Volt für Deutschland und 110 Volt für die Vereinigten Staaten sind noch weitere Kriterien zu beachten, die sich aus den Anforderungen des Laborbetriebes an die Analyseprozesse ableitet. Neben dem Messbereich (z.B. 25 Mikrometer bis 25 Millimeter) kann man nach der Anzahl der parallel durchführbaren Fraktionen, der maximalen Siebgutmenge (drei bis 25 Kilogramm), der Zeit- oder Intervalleinstellung und der Siebgutbewegung wie etwa Wurf mit Drehimpuls oder Klopfen wählen. Zudem spielt die Größe der verwendbaren
Analysensiebe im Durchmesser sowie die Gesamthöhe des Gerätes und sein Gewicht eine Rolle, falls es transportabel sein muss.
Weitere Eigenschaften
Neben den technischen Details sind je nach Analyseprozess auch eine Datenverarbeitung auf einem externen Gerät wie einem PC oder Laptop erforderlich. Dann benötigt die Nass-Siebmaschine eine digitale Schnittstelle und entsprechende Software.
Zur Bearbeitung von Desagglomerationen
Zum Teil sind Desagglomerationen bei Stoffgemischen unabdingbar. Laienhaft gesprochen handelt es sich um Stofftrennungen von Bestandteilen, die sich aneinander gehängt haben. Zum Teil sind neben der Siebtechnik weitere Einwirkungen auf die Verbundenen erforderlich, wie etwa eine zusätzliche Besprühung. In diesem Fall sind die Siebdeckel oft mit zusätzlichen Düsen ausgestattet.
Zur Umgebung
Vor der Anschaffung kann man sich schon Gedanken um den Standort der Nass-Siebmaschine machen. Erforderlich sind optimaler Weise ein Stromanschluss, sowie ein Wasserzulauf bzw. Ablauf. Das hängt aber von der Verwendung des Lösungsmittels ab, welches sich wiederum nach den zu analysierenden Feststoffen richtet. Weitere Gedanken kann man sich dazu machen, ob es sich um ein Stand- oder Tischgerät handelt, also dahin gehend ob man einen zusätzlichen Labortisch benötigt.