Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Nagler  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Nagler
^

Der Nagler für eine hohe Schussfolge

Nagler oder Nagelmaschinen sind für eine hohe Schussfolge und eine hohe Präzision in der Wiederholgenauigkeit bekannt. Bei einigen Geräten kann man je nach Aufgabe zwischen Einzelauslösung oder Dauerbetrieb wählen. Kann man die Einschusstiefe einstellen, erhält man ein optisch und praktisch einwandfreies Nagelbild. Nagler sind beispielsweise im Holzbau, im Dachbau oder bei Sichtschalungen im Einsatz. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben in den Fachbetrieben macht es Sinn, wenn der Nagler als handgeführte Maschine eine werkzeuglose Tiefeneinstellung bietet. Im Trockenbau und für Bauunternehmer stehen meist Gas-Nagler zur Verfügung, mit denen man wegen der hohen Einschlagstärke von oft mehr als 100 Joule sogar in Beton bis zu 40 Millimeter Tiefe nageln kann.

Das Nagelmagazin

Das Nagelmagazin der Nagler sollte auf alle Fälle leicht aufgefüllt werden können. Hier kann man hinsichtlich der Auswahl für das optimale Gerät noch auf die Magazinkapazität sowie auf die Menge und Art der Nägel wie etwa Stauchkopfnägel bzw. Rundkopfnägel achten.

Der Antrieb

Es gibt Akku-, Druckluft- und Gasnagler. Je nach Antrieb eignen sich die Geräte optimal für verschiedene Einsätze.

Der Akku-Nagler

Die Akku-Nagler haben eine eigene Stromversorgung, den eingebauten oder wechselbaren Akkumulator. Der Akku arbeitet entweder mit mehr Kraft auf Nickel-Metallhydrid-Basis oder - für einen langfristigeren Betrieb aufgrund einer hohen Energiedichte - mit kleineren Akkus bis zu etwa einer Stunde auf der Basis von Lithiumverbindungen wie Lithium-Ionen, Lithium-Mangandioxid, Lithium-Titanat oder Lithium-Polymer. Vorteil der Lithium-Akkus ist, dass sie so gut wie keinem Memoryeffekt unterliegen. Mit dem Akku-Nagler wird vielfach Holz und Kunststoff bearbeitet.

Der Druckluft-Nagler

Druckluft-Nagler sind an ein externes Druckluftnetz anzuschließen und damit als leitungsgebundenes Werkzeug nicht im mobilen Einsatz verwendbar, wenn man keinen Kompressor verwenden will. Holz und Kunststoff stehen auch hier zur Bearbeitung im Vordergrund.

Der Gasnagler

Gasnagler sind die leichtesten und effektivsten Geräte unter den Naglern. Kleine Gasmengen werden in einer Brennkammer zur Explosion gebracht, was die hohe Wucht beim Schlagen auf den Nagel bewirkt. Daher handelt es sich um leichte und sehr effektive Geräte zur Bearbeitung von meist Stein, Beton oder Mauerwerk.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.