Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Nackenrolle

  Nackenrolle  (91 Angebote unter 29.324.639 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nackenrolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nackenrolle"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nackenrolle
^

Eine Nackenrolle für entspanntes Liegen

Unter den Lagerungshilfen ist die Nackenrolle ein unverzichtbares Hilfsmittel. Da man sie auch unter das Knie legen kann, ist sie auch unter dem Namen Knierolle bekannt. Auch wenn man eine Nackenrolle nicht benötigt, kann sie gut zu dekorativen Zwecken eingesetzt werden, etwa um eine Liege oder ein Bett in einer Möbelausstellung bequemer aussehen zu lassen. In dem Fall kommt es auf die passende Farbe und vielleicht auch Zierstickerei an.

Der Durchmesser der Nackenrolle

Eine Nackenrolle dient in der Therapie zur Lagerung des Nackens oder der Kniegelenken und beugt so Nacken- und Genickschmerzen oder einem steifen Hals vor, wenn man die richtige Nackenrolle nutzt. Damit der Nacken nicht überstreckt wird, achten Sie auf den Durchmesser der Rolle. Während Durchmesser von etwa zehn Zentimetern für Kinder und Jugendliche vorgesehen sind, können für große Personen auch dickere Rollen geeigneter sein. Eine dicke Rolle ist zudem als Knierolle nutzbar.

Die geeignete Füllung ist wichtig

Häufig sind die Nackenrollen mit Schaumstoff gefüllt. Da das Material ein wenig nachgibt, stützt es gut und ist dennoch bequem. Körnerfüllungen, wie etwa Dinkelhülsen oder Kirschkerne, haben Fließeigenschaften und passen sich recht genau an die Halsform an. Auch Schafswolle kann als Füllung hervorragend geeignet sein, weil sie gut die Körperwärme reflektiert und ein warmes, angenehmes Liegegefühl vermittelt.

Wie soll die Oberfläche sein?

Zu einer Behandlungsliege in einer Praxis sollte eine Nackenrolle mit einem Kunstleder- oder PVC-Bezug gewählt werden. Der Bezug ist wasserabweisend und kann leicht mit einem Desinfektionstuch abgewischt werden. In Massagepraxen wird gerne auf Ambiente Wert gelegt und die Bezüge sind aus Baumwolle oder Frottee. In diesem Fall soll der Nackenrollenbezug abnehmbar sein, damit er waschbar ist. Achten Sie dabei auf die  Waschtemperatur. Um Keime zu vernichten, sollte diese zwischen 65 und 90 Grad liegen.

Die Breite sagt etwas über die Nutzungsmöglichkeit der Nackenrolle aus

Eine Nackenrolle mit einer Breite von etwa 30 Zentimetern erlaubt es, auf dem Rücken liegend den Nacken zu stützen. Will man sich auch nach rechts oder links drehen, soll die Nackenrolle ca. doppelt so breit sein. Für längeres Liegen sind also breitere Rollen angenehmer. Wollen Sie nur ein Knie stützen, brauchen Sie eine schmale Rolle, für beide Knie natürlich eine breitere Rolle. Der Einsatzzweck bestimmt damit die korrekte Auswahl.

Besondere Varianten

In Therapiezentren findet man Nackenrollen mit eingebauten Lautsprechern, über die leise Musik gehört werden kann. Da die Rolle nicht gewaschen werden kann, kommt es hierbei auf den richtigen Bezug an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.