Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Nägel - Nieten - Haken  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Nägel - Nieten - Haken finden Sie am Ende der Seite
„Nägel - Nieten - Haken“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Nägel - Nieten - Haken
^

Nägel, Nieten und Haken - wichtige Bestandteile der Verbindungstechnik

Auf Baustellen unerlässlich sind neben Schrauben auch Näge, Nieten oder Haken unerlässlichl. Je nachdem, was man verbinden muss, braucht man abhängig vom Material und der Belastung verschiedene Bauelemente. Schrauben sind schnell und präzise mit einem Akkuschrauber zu setzen. Nägel hingegen sind biegsamer als Schrauben und können höheren Belastungen ausgesetzt werden.

Der Nagel als Alternative

Im Unterschied zu Schrauben sind Nägel belastbarer, haben aber kein Gewinde und können einfach in die Wand geschlagen werden. Sie benötigen dafür anstatt eines Schraubendrehers einen Hammer. Der Vorteil ist, dass dies wesentlich schneller gehen kann. Zum anderen sind Nägel nicht so fest verankert in der Wand wie eine vergleichbar große Schraube.
Es gibt spezielle Nagelsetzmaschinen. Diese schießen die Nägel in die Wand, wobei die Nägel auf ein Band aufgerollt sind. Somit kann man sehr schnell und effektiv arbeiten.

Ratschlag

Die meisten Handwerker machen den Fehler, dass Sie zu große Nägel verwenden. Der Nachteil ist, dass das Holz sich dadurch spalten kann. Zu lange Nägel hingegen könnten das Holz komplett durchbrechen. Daher sollten Sie den Nagel eher eine Nummer kleiner und kürzer wählen.

Der Haken als Aufhänger

Ein Haken ist ähnlich der Form eines Nagels oder der einer Schraube. Nur hat er am Ende keinen herkömmlichen Kopf, sondern eine gebogene Form. Somit kann man ihn als Aufhängung einsetzen zum Beispiel als Kleiderhaken oder zum Anbringen einer Deckenbeleuchtung.

Vor- und Nachteile kurz gefasst

  • Schrauben sind sehr fest verankerbar im Material, allerdings muss man meistens vorher ein Loch bohren.
  • Durch Muttern und Unterlegscheiben sind Materialien sehr fest verschraubbar.
  • Nägel hingegen sind schneller anzubringen und belastbarer.
  • Bei Belastungen des Materials können Schrauben brechen, wohingegen Nägel sich verbiegen können.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Nägel - Nieten - Haken, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG