Die Multi 96 Vakuumkammer für effiziente Laborabläufe in der Chromatographie
Die
Chromatographie ist ein Verfahren, um Proben für Analyseverfahren vorzubereiten, indem man den Analysestoff aufkonzentriert, Störfaktoren beseitigt oder die Auslesematrix verändert, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Früher setzte man zur Vorbereitung auf eine Flüssig-Flüssig-Extraktion mit vielen Lösemitteln. Allerdings hat sich herausgestellt, dass die
Festphasenextraktion, auch SPE genannt für „Solid Phase Extraktion“ in Verbindung mit einem Vakuum wesentlich effizienter ist, weil sie deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt und zudem permanent Lösemittel spart.
Zur Vakuumkammer
Die Vakuumkammer bewirkt, dass in der SPE das Eluat schneller gewonnen wird, weil die Probe durch das feste Substrat gezogen wird und auch das anschließende Herauslösen flott geht. Die Multi 96 Vakuumkammer ist auf die
Multi 96 Mikrotiterplatten sowie der
Multi 96 Monoblock als Einsätze bzw. Zubehör abgestimmt ist. Diese wiederum besitzen aufgrund des Einsatzes von Laborrobotern und Flüssigdosiermaschinen in industriell eingerichteten Laboren in Länge mal Breite gleiche Maße wie alle Einsätze und variieren je nach Füllmenge in der Höhe um ein paar Millimeter. Was aber feststeht, dass es sich um Einsätze mit 96, also zwölf mal acht, Vertiefungen handelt. Wenn man nicht alle 96 Plätze benötigt, kann man die Einsätze auch mit entsprechenden, dichtenden
Gummimatten abdecken, die es ebenfalls als Zubehör gibt.
Die Alternativen
Man sollte ich vor der Anschaffung überlegen, ob man sich die Multi 96 Vakuumkammer als Komplettausführung anschafft oder in für den Laboraufbau variabel aus Vakuumkammer und diversem Zubehör selbst gestalten will. Manche speziellen Prozesse lassen nur die eine oder andere Variante zu.
Die Peripherie
Natürlich benötigt man einen
Labortisch, auf dem man arbeitet. Die Multi 96 Vakuumkammer benötigt neben dem Hauptgefäß zusätzlichen Platz für ein Auffangbehälter sowie die Vakuumpumpe. Letztere benötigt doch überwiegend einen 230-Volt Stromanschluss, der eben zur Verfügung stehen muss.
Das Zubehör
Für Nichtkomplettsysteme bekommt man in jedem Fall Zubehör wie Auffangwannen, Auffangplatten für Eluate, Auffangtanks für große Mengen an Löse- oder Probenmengen, Abdeckmatten für Einsätze sowie
Mikrotiterplatten oder Monoblocks als Einsätze für die Vakuumkammer. Oftmals ist es sinnvoll, den Lagerbestand zu prüfen und eine Sammelbestellung auszulösen.