Motorwasserpumpen entwässern Keller, Baugruben und Schlammgräben
Mit Motorwasserpumpen sorgen Sie überall dort, wo Wasser abgepumpt oder umgewälzt werden muss, schnell für eine Lösung. Die Pumpen sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und decken damit jedes Einsatzspektrum ab - egal, ob mit den
Baumaschinen eine größere Baugrube trockengelegt oder nur wenig Wasser aus einem kleinen Graben abgepumpt werden muss.
Ausführungen
Motorwasserpumpen sind mit unterschiedlichsten Leistungsmerkmalen erhältlich. Gemeinsam ist allen Wasserpumpen der Motorantrieb, wobei sowohl Elektro- als auch Diesel- und Benzinmotoren eingesetzt werden.
Hochdruckpumpen
Hochdruckpumpen sorgen für schnelles Abpumpen auch großer Wassermengen. Sie eignen sich daher bestens zur Trockenlegung von Baustellen oder Gräben, aber auch mit entsprechendem Zubehör zum Löschen von Bränden. Ein zusätzliches Einsatzgebiet ist die Reinigung von Land- und Baumaschinen durch einen Hochdruck-Wasserstrahl. Die Fördermenge der
Pumpen beläuft sich dabei je nach Konstruktion und Motorstärke auf mehr als 30 Kubikmeter Wasser pro Stunde, wobei die Förderhöhe bei über 50m liegen kann. Die Ansaughöhe kann bei großen Modellen auch bei über zehn Metern liegen. Hochdruckpumpen werden meist mit einem Diesel- oder Benzinmotor betrieben, der ein ausreichend großes Tankvolumen aufweist, um mehrere Stunden ununterbrochen in Betrieb sein zu können. Die Motoren verfügen über Hand- oder Elektrostarter. Einige besonders hochwertige Modelle sind auch selbstanlaufend über einen ausgeklügelten Ventilmechanismus, der die Pumpe bei Erreichen eines bestimmten Wasserstandes automatisch anspringen lässt. Diese Pumpen können unbeaufsichtigt betrieben werden.
Die Pumpen weisen ein Gewicht von oft mehr als 50kg auf und sind in einem massiven Stahlrohrrahmen eingebaut. Der Rahmen ist mit Tragegriffen ausgestattet und pulverbeschichtet, so dass die Geräte gegen mechanische Beschädigung geschützt sind und obendrein transportabel bleiben. Die Pumpen sind zudem teilweise Schutzart-zertifiziert und können daher auch unter widrigen Umweltbedingungen genutzt werden. Gegen Beschädigungen des Motors und der Pumpe sind bei vielen Modellen zudem ein Manometer sowie ein Ölschutz eingebaut.
Einige Hochdruckpumpen können aufgrund ihrer Konstruktion mit besonders widerstandsfähigen Flügelrädern aus Graphit-Legierungen auch Schmutzwasser abpumpen, wobei hier unbedingt vor Einsatz einer solchen Pumpe die zugelassenen Korngrößen beachtet werden sollten. Das verschmutzte Wasser darf dabei meist Körner bis zu 30mm Durchmesser enthalten. Somit lassen sich auch stark mit Schlamm oder Sand kontaminierte Wassermengen abpumpen.
Niederdruckpumpen
Leichter und kompakter gebaut als Hochdruckpumpen sind in aller Regel Niederdruckpumpen. Sie dienen nicht zum Abpumpen von Wasser, sondern zu seiner Umwälzung. Daher werden Niederdruckpumpen häufig in Schwimmbädern eingesetzt. Sie sind auch für den industriellen Gebrauch oftmals mit Elektromotoren ausgestattet, gelegentlich verfügen sie auch über Akkumulatoren zum mobilen Betrieb.
Niederdruckpumpen sind meist nur wenige Kilogramm schwer und verfügen über einen integrierten Tragegriff. Massive Stahlrohrrahmen fallen bei ihnen weg. Wie bei Hochdruckpumpen auch werden an die Elektromodelle Schläuche oder bei fester Installation Rohre mit Standardgewinden angeschlossen, so dass kein teures Sonderzubehör nötig ist. Die Pumpen sind mit besonders verschleißarmen Elektromotoren ausgestattet und können daher vor allem im stationären Einsatz jahrelang ohne Austausch von Teilen im Einsatz sein.
Zubehör
Sowohl für Niederdruck- als auch für Hochdruckpumpen wird von den Herstellern und Drittanbietern reichhaltiges Zubehör vertrieben. So können Hochdruckpumpen mithilfe spezieller Schläuche und Handpistolen als Hochdruckwasserstrahler verwendet werden, und hochleistungsfähige Akkus garantieren einen längeren mobilen Einsatz von Motorwasserpumpen mit Elektromotor. Standardzubehör wie Dichtungen und
Ventile erlaubt zudem den schnellen Austausch von Verschleißteilen.