Funktionen eines Mischpults
Mischpulte, welche vor allem bei DJs oder Bühnentechnikern zum Einsatz kommen, haben den Zweck, mehrere unterschiedliche elektrische Signale zusammenzuführen, die von Plattenspielern, Computern und anderen Stationen als Audio- oder Videodatei gesendet werden. Neben dem üblichen Audio-Mischpult gibt es speziell für die Filmindustrie das Schnittpult, auch Bildmischer genannt. Dieses Mischpult kann zwischen Videoquellen umschalten, sie mischen und Effekte wie Überblendungen und Special Effects erzeugen. Es verfügt über verschiedene Anschlüsse für weitere Eingangsgeräte und kommt vor allem in Filmstudios zum Einsatz.
Mit Lichtmischpulten, die zur Steuerung der Beleuchtung bei Konzerten, in Diskotheken oder anderen Veranstaltungen dienen, werden die Signale hauptsächlich gesteuert und überwacht, jedoch nur selten gemischt.
Das gewöhnliche Audio-Mischpult
Die herkömmlichen Audio-Mischpulte sind ein unverzichtbarer Bestandteil vom
DJ-Equipment. Sie werden auch von Tontechnikern im Theater, Fernsehen oder Opern genutzt, empfangen Tonsignale unterschiedlichster Sender, wie z.B. eines Mikrofons, eines Computers oder eines elektronischen Keyboards (Midi-Keyboard). Diese Tonsignale werden dann auf zwei oder mehr "Ausgangssummen" zusammengeführt. Man unterscheidet zwischen Mischpulten für Aufnahme, Mischung, Liveauftritte und Sendung. In Bezug auf Größe, Gewicht und Anschlussmöglichkeiten variieren Mischpulte sehr stark, weshalb sich meist auch Preisunterschiede ergeben.
Wichtige Zusatzfunktionen von Mischpulten
Fader: Der Faderstart an einem Mischpult, der vor allem für DJs wichtig ist, erlaubt es, mit dem Hochziehen eines Kanal-Faders ein daran angeschlossenes Wiedergabegerät zu starten. Damit lassen sich interessante Effekte erzeugen.
Equalizer: Mit einem Equalizer wird je nach Beschaffenheit eines Raumes und nach Lautsprecherqualität das Ausgangssignal mit einem Summenequalizer optimiert.
Phantomspeisung: Mit Hilfe der Phantomspeisung wird es möglich, die in Studios hauptsächlich verwendeten Kondensatormikrofone mit einer gewissen Betriebsspannung zu versorgen. Ohne Phantomspeisung muss ein Vorverstärker zwischen Mischpult und Mikrofon angebracht werden.
Fernbedienung: Vor allem in Fernsehstudios ist es von großem Vorteil, Mischpulte per Fernbedienung schalten zu können, denn Livesendungen die aus mehreren Studios gesendet werden, können über eine einzige Konsole geschaltet und geregelt werden. Linearmotoren bewegen hierbei die Regler des Mischpults, so dass die Stellung der Regler jederzeit noch manuell verändert werden kann.