Übersicht | "Metallbandwiderstand"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,20* pro Stück |
| |
Metallbandwiderstand, 1 Ω, 2 W, ±10 % (1 Angebot) Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 2,0 Watt Nennlast Typ MPC. |
|
ab € 1,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,188* pro Stück |
| |
Metallbandwiderstand, 1 Ω, 10 W, ±10 % (1 Angebot) Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 10 Watt Nennlast Typ MPC. |
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,181* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,188* pro Stück |
| |
Metallbandwiderstand, 1 Ω, 5 W, ±10 % (1 Angebot) Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 5,0 Watt Nennlast Typ MPC. |
|
ab € 1,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,188* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,244* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,343* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,246* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Metallbandwiderstand | | | Metallbandwiderstände sind niederohmige Leistungswiderstände
Die Herstellung von Metallbandwiderständen basiert auf besonderen Konstruktionsmerkmalen. Sie bestehen im Wesentlichen aus einem Widerstandselement, das aus einem Metallband besteht, welches in der Regel wiederum eine Speziallegierung aus unterschiedlichen Werkstoffen besitzt. Eine weitere besondere Eigenschaft der Bauteile besteht darin, dass diese einen nur sehr kleinen induktiven Widerstand besitzen. Durch die besondere Konstruktionsweise der Widerstände kann weiterhin eine recht gleichmäßige Verteilung der Temperatur über das gesamte Widerstandselement erreicht werden. Dies wiederum sorgt dafür, dass die Möglichkeit einer mehrfachen Erhöhung der Belastbarkeit realisierbar ist, welche je nach Bauform des Metallbandwiderstandes durch das Anbringen eines Kühlkörpers noch weiter erhöht werden kann. Die niederohmigen Metallbandwiderstände werden beispielsweise für Strommessungen bevorzugt eingesetzt, da sie konstruktionsbedingt relativ geringe Toleranzwerte besitzen.
Der Metallbandwiderstand für die Strommessung
Für eine Strommessung in einem Stromkreis werden die Bauteile parallel zu einem Spannungsmessgerät geschaltet. Der geringe Innenwiderstand der Bauteile sorgt dafür, dass das Messergebnis durch den per Reihenschaltung eingesetzten Messwiderstand nur so gering wie möglich beeinflusst wird. Gleichzeitig kann über den Spannungsabfall am Widerstand die Stromstärke in gemessenen Stromkreis festgestellt werden. Der Einsatz der Bauteile kann entweder in einer gedruckten Schaltung erfolgen oder zum Teil auch direkt an entsprechenden Messgeräten, für die speziell angefertigte Bauformen erhältlich sind.
Bauformen von Metallbandwiderständen und Hinweise zu Montage
Metallbandwiderstände sind sowohl für die SMD-Technik verfügbar als auch für die konventionelle Bauteilemontage. Chipwiderstände in der SMD-Technik besitzen eine relativ geringe Baugröße in Bezug auf die Leistung. Bauteile für die konventionelle Bauteilemontage bestehen häufig aus Metallbrücken, die eine Montage direkt in einer gedruckten Schaltung erlauben. Bei entsprechenden Leistungen der Bauteile sollte beachtet werden, dass die Montage dieser im ausreichenden Abstand zu hitzeempfindlichen anderen Bauteilen erfolgen muss.
Widerstandswerte, Toleranzen und Leistungen bzw. Stromstärken der Bauteile
Metallbandwiderstände besitzen im Gegensatz zu den meisten anderen Widerstandsarten relativ geringe Widerstandswerte im Bereich von bis zu einigen hunderttausendstel Ohm. Dadurch wird erreicht, dass der zu messende Stromkreis möglichst gering beeinflusst wird. Beim Einsatz als Messwiderstand spielt natürlich auch die Toleranz des Bauteils eine erhebliche Rolle. Aus diesem Grunde sollten für diesen Einsatzzweck ausschließlich Bauteile mit möglichst geringen Toleranzen (weit weniger als einem Prozent) eingesetzt werden. Bauteile mit höheren Toleranzwerten (mehr als ein Prozent) eignen sich eher als Leistungswiderstände.
Bei Widerständen wird in der Regel zusätzlich zu dem Widerstandswert und der Toleranz die maximale Bauteileleistung angegeben. Diese sollte selbstverständlich nicht überschritten werden. Bei speziellen Messwiderständen hingegen erfolgt statt der Leistungsangabe die Angabe der maximalen Stromstärke. In diesem Falle sollte außer der eigentlichen Stromstärke auch die Angabe der maximalen Zeit der Messung beachtet werden. Oft werden in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche Stromwerte für ununterbrochene Messungen und zeitbegrenzte Messungen angegeben.
|
|