Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Messvorrichtungen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Messvorrichtungen
^

Messvorrichtungen zur Qualitätssicherung

Die Fertigungsmesstechnik erlaubt die Qualität der Produkte zu gewährleisten und ist damit auch eine wichtige Basis für den geschäftlichen Erfolg. Neben zahlreichen Messinstrumenten wie Skalen- und Zeiger-Messinstrumenten ist die Verwendung von Messvorrichtungen erforderlich, um das Ziel zu erreichen. Man denke hier als Beispiel an ein wie eine rechtwinklige Kerbe in einer Leiste aussehendes Einzelprisma, in dem Wellen mit einem Spannbügel befestigt werden können, um Verbiegungen festzustellen.

Mess- und Kontrollplatten

Mess- und Kontrollplatten werden auch als Aufspannplatten bezeichnet und müssen eine hohe Stabilität und Steifigkeit aufweisen, um Messergebnisse nicht zu verfälschen. Die Auflagefläche wird nach der Werkstückgröße gewählt. Das Material der Platte hängt davon ab, welcher Genauigkeitsgrad für die Messung gewünscht ist. So kann Natur-Hartgestein mit dem Genauigkeitsgrad 0 nach DIN 876 ausgewiesen sein oder mit Genauigkeitsgrad 1. Die Genauigkeit wird in DIN EN 60051 für Messgeräte damit definiert, wie hoch der Grad der Übereinstimmung zwischen angezeigtem Messwert und dem richtigen Messwert ist. Mess- und Kontrollplatten müssen zudem eben sein.

Prismen als Messvorrichtungen

Prismen als rechtwinklige Vertiefungen sind optimal zum Vermessen zylindrischer Gegenstände geeignet. Prismen gibt es als Einzel-Prismen, Doppelprismen, Schwenkprismen, Prismen-Parallelstück oder auch Magnetprismen. Prismen sind auch unerlässlich, um zylindrische Werkteile zu kontrollieren, anzureißen oder auszurichten. Doppelprismen werden häufig zusammen mit Spannbügeln angeboten. Ist die Verwendung von Spannbügeln nicht gewünscht oder nicht möglich, bietet sich die Verwendung von Magnetprismen an. Deren Haftkraft sollte man im Vorfeld nicht unterschätzen. Wie bei allen Messvorrichtungen kommt es auch bei den Prismen auf die Größe des Werkstücks und damit der Arbeitsfläche an, das Material aus dem sie gefertigt sind und welche Genauigkeitsklasse sie bieten.

Rundlaufprüfgeräte und Winkelnormalen

Hier sitzen zwei waagerecht angebrachte Spitzen auf verschiebbaren Schienen zur Befestigung eines Werkstücks auf einem Sockel. Ein an einer Stange befestigtes Messgerät kann bei rotierender Bewegung des Werkstücks feststellen, ob dieses rund läuft, also weder nach außen noch nach innen schlägt. Winkelnormalen dienen der Feststellung rechter Winkel und können auch mit anderen Messvorrichtungen verbunden werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.