Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: maurerarbeitsbühne lissmac
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Maurerarbeitsbühne

  Maurerarbeitsbühne  (1 Angebot unter 27.587.379 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maurerarbeitsbühne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maurerarbeitsbühne"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maurerarbeitsbühne MAB 1200 - 230 V / 400 V (1 Angebot) 
Mit den LISSMAC-Maurerarbeitsbühnen werden in der Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparung und in der Einfachheit der Bedienung richtungweisende Maß-stäbe gesetzt. Die MAB unterstützt den Arbeiter in d...
LISSMAC Maschinenbau
820065
ab € 9.082,06*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Maurerarbeitsbühne
^

Maurerarbeitsbühnen beschleunigen Bauarbeiten im Hochbau

Maurerarbeitsbühnen sind als Baumaschinen auf Hochbaustellen heutzutage Standard. Arbeitsbühnen ermöglichen dank sehr kurzer Rüstzeiten nicht nur einen schnellen Fortschritt auf der Baustelle, sondern sind durch viele durchdachte Konstruktionsmerkmale auch sehr flexibel einsetzbar.

Maurerarbeitsbühnen im Detail

Die Arbeitsbühne besteht prinzipiell aus einer Arbeitsplattform, die mithilfe einer einstellbaren Schere auf die gewünschte Höhe gebracht wird. Die Schere wird elektrisch oder hydraulisch gesteuert, wobei der auf der Arbeitsbühne stehende Maurer individuelle Anpassungen durch Betätigen eines Fußschalters vornehmen kann. Mit diesem Mechanismus lässt sich eine maximale Hubhöhe von etwa drei Metern erreichen. Die Bühne ist - um Unfällen vorzubeugen - rundum mit einem fest montierten Geländer aus Stahlrohr versehen. Sie wird über eine einfahrbare Leiter bestiegen. Hochwertige Arbeitsbühnen können seitlich ähnlich wie Tische ausgezogen werden, so dass die Arbeitsfläche bei Bedarf auf eine Länge von bis zu sechs Metern vergrößert werden kann. In der Breite misst die Arbeitsfläche knapp zwei Meter. Um einen ausreichenden Schutz gegen Ausrutschen auch bei stark verschmutztem Schuhwerk zu gewährleisten, sind gängige Maurerarbeitsbühnen mit einem Belag aus Alu-Raupenblech versehen.
Die Tragfähigkeit moderner Maurerarbeitsbühnen liegt bei mehreren Tonnen, wobei die Bühne mit ihrer Unterkonstruktion über eine Tonne Gewicht aufweisen kann. Somit können auf der Arbeitsbühne auch schwere Gegenstände genutzt werden.

Untergestell

Sollte die durch die Schere erzielbare Arbeitshöhe nicht ausreichen, so können die meisten Arbeitsbühnen auch durch ein optional erhältliches Untergestell zusätzlich erhöht werden. Das Untergestell wird dabei fest mit der Schere, auf der sich die Arbeitsbühne befindet, verbunden. Gängige Untergestelle lassen sich teils ebenfalls in der Höhe einstellen und erlauben eine Ausweitung der Arbeitshöhe um maximal weitere zweieinhalb Meter, so dass der Maurer in einer Höhe von maximal etwa fünfeinhalb Metern tätig ist. Die Arbeitsbühne liegt dabei komplett auf dem Untergestell auf, so dass auch bei ausgefahrener Plattform keine Kippgefahr gegeben ist. Bühne wie Untergestell sind bei aktuellen Maurerarbeitsbühnen TÜV-zertifiziert und weisen somit sehr hohe mechanische wie auch elektrische Sicherheitsstandards auf.

Elektrische Anlage

Neben der per Fußschalter zu steuernden Hubbühne besitzen hochwertige Maurerarbeitsbühnen einen zusätzlichen elektrischen Schaltkasten mit 400 Volt-Anschluss. Über ihn ist es möglich, zwei nebeneinander stehende Arbeitsbühnen simultan zu steuern, so dass Rüstzeiten erheblich verkürzt werden durch Wegfall aufwendiger Verkabelungsarbeiten. Zusätzlich ist es möglich, auf der Arbeitsbühne durch herkömmliche elektrische Steckdosen Kleinmaschinen wie Bohrhämmer, Winkelschleifer u.ä. zu betreiben.

Zubehör

Für den professionellen Einsatz können Maurerarbeitsbühnen mit Radsätzen nachgerüstet werden. Damit können die Bühnen auch bei größeren Baustellen problemlos bewegt werden. Die Radsätze sind als optionales Zubehör beim Hersteller der Maurerarbeitsbühnen erhältlich und auf die Bühnenkonstruktion sowie deren Gewicht abgestimmt. Daher lassen sich die Radsätze mit wenigen Handgriffen an die Bühnenschere oder das Untergestell ansetzen und bei Bedarf wieder abnehmen. Neben dem Radsatz werden als Zubehör zusätzliche Leiteradapter sowie Montagekits geliefert, die einen schnellen und flexiblen Aufbau der Maurerarbeitsbühne ermöglichen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.