Füße für Möbel und Tische
Möbelfüße sind die kleinen Helfer für gerade Schränke, Regale und Tische. Sie fangen die Last auf und halten zuverlässig selbst stärkeren Beanspruchungen stand. Dabei werten sie Möbelstücke optisch auf und tragen positiv zum Gesamtdesign bei.
Möbelfüße tragen und wirken
Möbelfüße erfüllen zwei Aufgaben. Sie tragen die Last und halten das Möbelstück gerade. Ebenso sind sie Designelemente, die einen wichtigen Beitrag zum Gesamtbild der
Möbel oder Tisches liefern. Als Sockelfüße entziehen sie sich oftmals dem Blick des Betrachters. Beeindruckend sind jedoch die Verstellkünste einiger Sockelfüße. Sie können millimetergenau auf feine und grobere Unebenheiten im Boden eingestellt werden. Das Möbelstück bleibt selbst auf unebenem Untergrund gerade. Für Tische jeder Art eignen sich Tischbeine. Sie sind auch klappbar erhältlich.
Möbelfüße als Tischbeine
Tischbeine sind für Tische jeder Höhe und Schreibtische gedacht. Erhältlich sind diese Möbelfüße in verschiedenen Höhen, auch verstellbar, so dass eine Einstellung auf die jeweils benötigte Tischhöhe problemlos durchgeführt werden kann. Meist sind Tischbeine in 100 bis 1.100 Millimetern erhältlich. Die meisten Möbelfüße für Büros und Geschäftszimmer sind aus solidem Stahl gefertigt. Dieses Material bietet Langlebigkeit und wirkt zeitlos. Der Oberfläche können verschiedene Designs aufgetragen werden. So erscheinen Tischbeine gern verchromt oder alufarben. Doch auch schwarze und weiße Ausführungen haben sich bewährt. Der Durchmesser eines Tischbeines richtige sich nach der Menge der Beine und der Last. Zur Auswahl stehen 30 bis 80 Millimeter. Die langen Möbelfüße sind als Set zu vier Stück oder einzeln erhältlich. Eine sehr flexible Wahl sind
Klapptischgestelle. Diese Tischbeine können bei Bedarf eingeklappt werden. Die Platzersparnis durch einen weggeklappten Tisch ist deutlich.
Möbelfüße für Sockelfüße
Sockelfüße sind in ihrem Design schlicht gehalten. Ihre klaren Linien eignen sich für Büroräume sehr gut. Sie fügen sich problemlos in die Einrichtung ein. Möbelstücke und auch Regale stehen häufig ungünstig, weil im Boden Unebenheiten zu finden sind. Statt der mühseligen Unterfütterung mit Holzplättchen oder Pappe, können Sockelfüße eine gute Abhilfe schaffen. Sie sind so fein verstellbar, dass leichte bis gröbere Unebenheiten einfach ausgeglichen werden können. Sockelfüße sind die professionelle Wahl im Büro, Archiv und Konferenzraum.
Tipps für die Auswahl
Möbelfüße können aus verschiedensten Materialien bestehen und bieten verschiedene Designmöglichkeiten. Sie passen unter Tischplatten, Schreibtische, Schränke oder Regale - je nach Höhe und Traglast. Ihr großer Vorteil ist die Einstellbarkeit auf die Höhe und Bodenunebenheiten. Ein wackelndes Möbelstück kann sehr unangenehm sein und im schlimmsten Fall zum Kippen führen. Die optimale Auswahl beginnt bei der Frage, wie hoch die Möbelfüße sein sollen und welches Design passend erscheint.
Passend zu den Möbelfüßen gibt es des Weiteren auch
Möbelgleiter und Rollen.