Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Lineale  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Lineale
^

Lineal - punktgenau und präzise

Um gerade Linien oder Strecken zu zeichnen, empfiehlt sich die Verwendung eines Lineals, da Sie damit sehr viel präziser arbeiten können. Aber auch wenn Sie gekrümmte Linien zeichnen möchten, stehen Ihnen eine Vielzahl an geometrischen Hilfsmitteln wie beispielsweise ein Kurvenlineal zur Verfügung. Früher hatten Lineale lediglich eine gerade Kante, mittlerweile verfügen die meisten ihrer Art über eine Skalierung, mit der Sie auch Längen messen können. Zudem sind Lineale in verschiedenen Längen und aus unterschiedlichen Materialien erhältlich.

Lineale für jeden Bereich

In der Schule oder im Büro benutzt man in der Regel 10 bis 30cm lange Modelle aus Kunststoff, im Baugewerbe sind die Lineale wesentlich länger und sind bis zu einer Länge bis zu 200 cm erhältlich. Wenn Sie besonders genaue Linien zeichnen möchten, sollten Sie jedoch ein Kunststofflineal verwenden, da Sie bei diesen Modellen auch die Markierungen, die sich unter dem Lineal befinden, sehen können. Lineale aus Holz oder Metall kommen vorwiegend im Bereich des technischen Zeichnens zum Einsatz. Aber auch in handwerklichen Bereichen benutzt man Lineale, diese sind vorwiegend Modelle aus flexiblem Stahl gefertigt, da diese sehr viel robuster und langlebiger sind.

Die verschiedenen Lineal-Modelle

  • Bürolineale sind in der heutigen Zeit unentbehrlich und werden zum Abmessen,  Hervorheben von Worten oder Sätzen und Unterstreichen verwendet.
  • Das Kurvenlineal dient zum Zeichnen von gebogenen Linien und empfiehlt sich beispielsweise, wenn Sie einen punktweisen Funktionsverlauf ermitteln möchten.
  • Schneidlineale werden vor allem in den Bereichen Architektur, Buchbinderei und im Modellbau eingesetzt. Damit können Sie gerade und präzise Schnitte direkt an der Schnittkante des Lineals durchführen.
  • Haarlineale dienen als Prüfmittel in der Metallverarbeitung. Damit sind Sie in der Lage, Flächen und Planheit sowie Geraden zu überprüfen.
  • Sinuslineale sind Lehrwerkzeuge, mit denen Sie beispielsweise Winkel bis auf drei Bogensekunden bestimmen können. Diese Lineale sind meist zwischen 100 bis 200 mm lang.
  • Typometer sind aus transparentem Kunststoff gefertigt und haben in der Regel ein Maß von 10,5 cm Breite und 32 cm Länge. Damit können Sie mühelos Textumfangsbrechnungen und Messungen durchführen. Typometer sind wichtige Werkzeuge eines Mediengestalters beziehungsweise eines Schriftsetzers.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.