Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Lagergehäuse  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Lagergehäuse finden Sie am Ende der Seite
Weitere Informationen zum Thema Lagergehäuse
^

Lagergehäuse mit oder ohne Befestigungsmöglichkeit

Im Industriebedarf spielt die Wälzlagertechnik eine wichtige Rolle, wenn es um Maschinen, Anlagen oder Antriebe geht, die einer Kraftübertragung von Wellen und Achsen mit Lagern eine Richtung geben wollen. Gleichzeitig dienen Lager oft auch der Befestigung von Maschinenteilen. Am häufigsten sind Kugellager, Gleitlager, Nadellager oder Rollenlager vertreten. Für diese Lager gibt es diverse Gehäuse mit oder ohne Befestigungsmöglichkeit. Für Gelenke verwendet man passende Gelenkköpfe.

Zur Verwendung von Lagergehäusen

Geteilte Stehlagergehäuse sind zu Wartungszwecken leicht zu öffnen. Sind Stehlagergehäuse nach dem Baukastensystem konstruiert, können Wälzlager unterschiedlicher Breitenreihen und Durchmesser eingebaut werden. Um mit zwei Lagergehäusen zwei Achsen zu befestigen und zu verbinden, sollte man darauf achten, dass die Gehäuse über ein wenig winkelbewegliche Wälzlager verfügen, denn Wellen lassen sich nicht immer genau fluchten.

Stehlagergehäuse

Stehlagergehäuse sind zur Befestigung von Wellen vorgesehen und sind entweder waagerecht teilbar oder bestehen aus einem ungeteilten Zylinder. Geteilte Gehäuse eignen sich für Pendelwälzlager, Rollenwälzlager oder Torodial-Lager. Das Gehäuse lässt meist eine axiale Verschiebung zu. Ist das nicht gewünscht, muss man Festringe mit einbauen.

Flanschlagergehäuse

Flanschlagergehäuse besitzen einen flachen drei- oder viereckigen Fuß mit Löchern für die Befestigung und einem zylindrischem Aufsatz, den man mit einem Deckel verschließen kann. Andere Varianten besitzen nur zwei Löcher für die Befestigung, rechts und links neben der Lagerdurchführung. Die Lager sind meist im Gehäuse integriert, wenn eine Welle nur durchgeleitet wird. Hier spricht man von einer Flanschlagereinheit. Es können mit Flanschlagergehäusen aber auch schlicht Rohre, Maschinenteile, Gehäuse und anderes verschlossen werden. Man muss darauf achten, ob die Deckel getrennt bestellt werden müssen und welchen Temperaturbereich sie abdecken.

Spannlagergehäuse

Spannlagergehäuse erlauben eine Abstimmung zwischen dem Innenring mit den Kugelkränzen und dem Außenring. Man kann die Lager dadurch axial definiert vorspannen.

Lagereinheiten

Die Lagereinheiten werden meist im Sondermaschinenbau oder an landwirtschaftlichen Maschinen verwendet, denn sie lassen zu, dass Lager um ein paar Winkelgerade versetzt befestigt werden können, um Fluchtungsfehler auszugleichen.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lagergehäuse, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG