Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Laborschrank

  Laborschrank  (6 Angebote unter 27.587.625 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laborschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Laborschrank"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Laborschrank
^

Was ist beim Kauf eines Chemikalienschranks zu beachten?

Als Sicherheitsschrank zählt der Chemikalienschrank, auch zum Teil Umweltschrank genannt, zu einer sehr wichtigen Einrichtung, wenn entsprechende Stoffe verwendet, bearbeitet oder gelagert werden sollen. Dieser Schrank ermöglicht eine sichere und einfache Lagerung von leicht- und hoch entzündlichen Gefahrstoffen. Idealerweise verfügt er auch über eine Bodenauffangwanne, damit im Fall der Fälle keine Gefahr für die Mitarbeiter und andere Personen besteht, die Zugriff auf den Schrank haben.

Welche Stoffe sollen gelagert werden?

Bei Chemikalienschränken wird unterschieden, welche Konsistenz die zu lagernden Stoffe aufweisen. So gibt es Sicherheitsschränke für die Lagerung und Aufbewahrung von flüssigen oder festen Gefahrstoffen. Für welche Stoffe der Chemikalienschrank geeignet ist, hängt neben dem Schrankmaterial auch von dessen Aufbau sowie der Beschaffenheit ab. Um giftige, sehr giftige oder auch wassergefährdende Flüssigkeiten sicher lagern zu können, bedarf es eines Schranks aus solidem Stahlblech, der den Vorschriften § 19 WHG  (Wasserhaushaltsgesetz) entspricht. Üblicherweise verfügen diese Schränke über eine ÜHP-Zulassung (Übereinstimmungserklärung gemäß Bauregelliste).
Chemikalienschränke für flüssige Stoffe benötigen eine Bodenwanne. Mit einem Lüftungsgitter, das in der Tür oder auf einer Seite des Schrankes angebracht sein kann, wird die natürliche Zwangsbelüftung des Schrankes ermöglicht. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, ein zentrales Abluftsystem an den Chemikalienschrank zu montieren, so dass keine gefährlichen Dämpfe und Gase austreten können.

Abschließbare Schränke

Jeder Chemikalienschrank sollte abschließbar sein, um Unbefugten den Zugriff auf die gefährlichen Stoffe nicht zu ermöglichen. Je nach Platzangebot werden Chemikalienschränke mit Schiebetüren oder gewöhnlichen Flügeltüren verwendet. Im Inneren können die Schränke durch Mitteltrennwände, Trennwände und Fachböden unterteilt werden.
Eine effiziente Lagerung bzw. Raumausnutzung im Chemikalienschrank kann durch höhenverstellbare Fachböden und Einlegewannen erzielt werden. Mit der Verwendung der Inneneinrichtung wird eine übersichtliche Lagerung gewährleistet. Eine Beschriftung der einzelnen Fächer und Abteilungen vereinfacht das Entnehmen und Zuordnen von Stoffen. Gefährliche Stoffe, die in einem entsprechenden Chemikalienschrank aufbewahrt werden, können auch direkt in Arbeitsräumen gelagert werden.

Sicherheitsschränke für Säuren und Laugen

Für Säuren und Laugen gibt es spezielle Säuren- und Laugenschränke, die aus einem epoxidharzbeschichteten Stahlblech bestehen. Durch melaminharzbeschichtete Spezialwerkstoffplatten kann die Inneneinrichtung den Anforderungen entsprechend hergestellt werden. Ein Sicherheitsschrank für Säuren und Laugen wird auch als Unterschrank angeboten. Hierbei sorgen voll ausziehbare Tablarauszüge, die mit einer Kunststoffwanne ausgestattet sind, für eine problemlose Entnahme der Stoffe. Aber auch für die Wandmontage gibt es diese Spezialschränke. Durch Trennwände wird eine übersichtliche Lagerung ermöglicht.
Für viele Chemikalienschränke besteht auch die Möglichkeit, bei Bedarf separates Zubehör wie zusätzliche Einlegefächer, Einlegewannen, Bodenwannen oder anderen Inneneinrichtungen zu erwerben. Dadurch werden das Platzangebot im Chemikalienschrank sowie auch die Übersichtlichkeit erhöht.
Eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von gefährlichen Stoffen, wobei es unerheblich ist, ob es sich um Flüssigkeiten oder Feststoffe handelt, wird durch die Verwendung von entsprechenden Umweltschränken gewährleistet. Dabei sorgen umlaufende Kunststofflippendichtungen für die erforderliche Sicherheit. Diese Dichtungen sollten bei jeder einzelnen Kammer eines Chemikalienschrankes vorhanden sein. Bei Standschränken ist es empfehlenswert, bei eventuellen Bodenunebenheiten einen Chemikalienschrank mit justierbaren Standfüßen zu wählen, damit eine waagrechte Standposition erreicht werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.