Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Laborspezial- und Sicherheitsmöbel  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Laborspezial- und Sicherheitsmöbel“
Überbegriffe
Schranksysteme
Tragfähige Schränke für Glaswaren wie auch für Ordner.
Sicherheitsschränke
Spezialschänke für Chemikalien sowie Erste-Hilfe-Schränke.
Labor-Tische, -Unterbauelemente
Feststehende und fahrbare Labortische und Unterbauschränke.
Laborabzüge
Laborabzüge von Tischabzügen bis hin zu Werkbänken.
Sitzmöbel
Stühle, Stehhilfen und Hocker für Labore und Büros.
Weitere Informationen zum Thema Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
^

Sicherheit und Hygiene – ein absolutes Muss im Laboralltag

In jedem Labor gelten hohe Sicherheits- und Hygienekriterien. Um diese einzuhalten, sind spezielle Gegenstände und Utensilien erhältlich, die einen sicheren Laboralltag gewährleisten und die Arbeit vereinfachen. Dazu gehören zum Beispiel diverse Arbeitshilfen, Sicherheitsmöbel, Reinigungsmittel und Personenschutzartikel.

Arbeitshilfen, die den Laboralltag vereinfachen

Um den Laboralltag zu vereinfachen, stehen die verschiedensten Arbeitshilfen zur Verfügung. Mithilfe von diversen Transportwagen, auf denen Gegenstände und Arbeitsmittel problemlos transportiert werden können, der Rolltritt, mit dem man auch Gegenstände auf hohen Regalen oder diverse Steigtechnik, mit der man verschiedene Höhen erreichen kann, dienen als Arbeitshilfen.

Technik

Ohne technische Geräte ist keine Arbeiten in einem Labor möglich. Mess- und Prüfgeräte ermitteln mechanische, elektrische oder chemische Werte, Analytikinstrumente führen Tests durch und werten diese aus, Wärme- und Kältegeräte heizen oder kühlen Stoffe und Chemikalien. Rührtechnik und Mischgeräte schütteln und rühren Stoffe, während man mit Separationstechnik Stoffe trennt.

Laborinstrumente

Damit Proben genommen und mit ihnen gearbeitet werden kann, stehen in einem Labor zahlreiche Instrumente zur Probenvorbereitung, zum Messen von Volumen oder zum Einlagern und Schütten (Behälter und Laborgefäße) zur Verfügung.

Sicherheitsmöbel

In puncto Sicherheit gelten in Labors besondere Vorschriften, denn hier wird in der Regel mit Chemikalien und Säuren gearbeitet, die nicht für jedermann zugänglich sein dürfen. Diverse Sicherheitsschränke, Lagerschränke, Laborarbeitsplatten oder Unterbauelemente schützen die Chemikalien vor unbefugtem Zugriff und anderen Einflüssen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten. Zudem ist in einigen dieser Laborspezial- und Sicherheitsmöbel sichergestellt, dass im Brandfall eine Explosion der Stoffe vermieden werden kann.

Reinigung, Desinfektion

Auch die Reinigung der Geräte und Möbel spielt eine entscheidende Rolle im Laborbetrieb. Mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Ultraschallmitteln oder Spenderseifen ist es möglich, Materialien gründlich zu reinigen, zu desinfizieren und zu sterilisieren.

Sicherheit für das Personal

Beim Umgang mit chemischen Mitteln ist es unabdingbar, dass das Personal im Rahmen des Personenschutzes mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet ist. Zu dieser Ausstattung gehören unter anderem Schutzkittel, Einwegbekleidung, Strahlenschutz und Hautschutzprodukte.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Laborspezial- und Sicherheitsmöbel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG