Übersicht | "Kunststoff-Deckelfass"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 90,66* pro Stück |
| |
Kunststoff-Deckelfass, 60 Liter (1 Angebot) Kunststoff-Deckelfass, 60 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhal... |
|
ab € 43,23* pro Stück |
| |
Standarddeckelfass 120 l (4 Angebote) Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine... |
Heinz Gero Duhme 312-012010 |
ab € 60,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 115,49* pro Stück |
| |
|
Heinz Gero Duhme 312.006010 |
ab € 41,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,42* pro Stück |
| |
Standarddeckelfass 220 l (4 Angebote) Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine... |
Heinz Gero Duhme 312-022010 |
ab € 102,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 48,10* pro Stück |
| |
Standarddeckelfass 30 l (4 Angebote) Geeignet für die industrielle Arbeit: die Standard-Deckelfässer aus hochmolekularem Polyethylen! Die Deckelfässer sind sowohl für feste als auch flüssige Füllgüter zugelassen. Sie bestehen aus eine... |
Heinz Gero Duhme 312-003010 |
ab € 26,53* pro Stück |
| |
Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 30 Liter (1 Angebot) Kunststoff-Deckelfass, quadratisch, blau, 30 Liter kubische Form = optimalere Raumausnutzung bei Transport und Lagerung auf Euro- / Chemiepaletten mit UN-Zulassung hergestellt aus chemisch hoch bes... |
|
ab € 43,17* pro Stück |
| |
Edelstahl-Deckelfass, 120 Liter (1 Angebot) Edelstahl-Deckelfass, 120 Liter besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet dichtmittelfrei gefalzter und zusätzl... |
|
ab € 483,60* pro Stück |
| |
Kunststoff-Deckelfass, 30 Liter (1 Angebot) Kunststoff-Deckelfass, 30 Liter mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern mit Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhal... |
|
ab € 40,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 124,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 140,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,21* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kunststoff-Deckelfass | | | Deckelfass - Das Fass für vorwiegend feste Stoffe
Ein Deckelfass besticht im Gegensatz zu anderen Fässern durch die Möglichkeit, den kompletten Deckel zu entfernen und so eine große Fassöffnung zu erzielen. Dadurch wird es möglich, feste und zähflüssige Stoffe gezielt zu entnehmen zu. Aber auch bei einer Befüllung mit Flüssigkeiten kann ein Deckelfass im Gegensatz zu einem Spundfass mit einem besonderen Vorteil aufwarten: Sie können die gelagerten Stoffe vor der Entnahme noch im Fass verrühren. Besonders bei Stoffen, in denen sich Einzelbestandteile absetzen können, ist dies wichtig, um eine qualitativ gleichmäßige Stoffentnahme zu gewährleisten.
Verschlusssache
Deckelfässer werden mit Fassdeckeln mit Schraubgewinde angeboten, aber am häufigsten werden schnell zu schließende Spannringe eingesetzt. Der Spannringverschluss sitzt sehr fest und ist zudem besonders sicher. Damit ist er gerade bei Fässern, die mit Gefahrgut befüllt sind, ein Muss. Schraubdeckel kommen meist nur bei kleineren Fässern zur Anwendung. Da sich der Schraubverschluss durch Bewegungen selbstständig lockern und lösen kann, ist er nur bedingt sicher. Eine Kombination aus Verschraubung und Spannringverschluss bedeutet ein besonders hohes Maß an Sicherheit.
Das Deckelfass mit zusätzlichem Einlass
Damit das Deckelfass besonders leicht und sauber befüllt werden kann, gibt es Vertreter, die einen Spund eingelassen haben. Durch diesen kann dann mittels Abfüllanlage eine präzise Befüllung über Schläuche und Rohre vorgenommen werden. Ein Spundstopfen verschließt später beim Transport und der Lagerung die Öffnung sicher und fest. Bei der Entnahme wird einfach der Deckel abgenommen, um die große Fassöffnung nutzen zu können.
Die Form von Deckelfässern
Bauchige Fässer können leicht gerollt werden, da sie eine geringe Auflagefläche haben. Dies vermindert beim Rollen den Reibungswiderstand und macht auch einen einfachen Richtungswechsel möglich. Palettentaugliche Fässer hingegen nutzen den gesamten Platz auf der Palette optimal aus, da keine Leerräume entstehen. Sie besitzen vom oberen bis zum unteren Rand den gleichen Durchmesser.
Gefahrgut- und Lebensmitteleignung
Bei der Verwendung von Deckelfässern zur Aufbewahrung und zum Transport von Gefahrgut aber auch beim Befüllen mit unterschiedlichen Lebensmitteln, ist unbedingt auf die entsprechende Klassifizierung und die ausgewiesene Eignung zu achten. Hierbei spielt die UN-Zulassungsnummer eine wichtige Rolle. Diese stellt verschlüsselt dar, wie viel das Fass maximal wiegen darf, wann es hergestellt wurde, um welche Verpackungsgruppe und um welche Verpackungsart es sich handelt. Das UN-Symbol mit der entsprechenden Nummer muss bei Gefahrguteinfüllungen, egal ob zur Lagerung oder zum Transport immer auf dem Fass ersichtlich sein.
|
|