Häufig unterschätzt: Innenraumleuchten für Fahrzeuge aller Art
Zwar ist sie in den meisten Kraftfahrzeugen standardmäßig vorhanden, wird aber häufig mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt: die
Beleuchtung des Innenraumes. Dabei ist es heute aufgrund der technischen Möglichkeiten nie einfacher gewesen, eine nicht nur funktionelle, sondern auch harmonische und angenehme Innenbeleuchtung in jedem Kraftfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Mit einer Beleuchtung, die individuell auf das Fahrzeug und den Fahrer abgestimmt ist, erfüllt die Innenraumleuchte nicht nur den simplen Zweck einer Beleuchtung, sondern kann auch dazu beitragen, durch harmonisches und optimal abgestimmtes Licht zu Sicherheit und zur Funktionalität beizutragen.
Noch nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute
Passende Innenraumleuchten für jedes Kraftfahrzeug gibt es heute nicht nur in den unterschiedlichsten Formen, sondern auch mit verschiedenen
Leuchtmitteln. Der Trend geht eindeutig hin zur
LED-Beleuchtung. Energiesparendes Licht in Verbindung mit der enormen Langlebigkeit der Leuchtdioden ist hier das Erfolgsgeheimnis. Und das bei nur geringsten Abmessungen der Innenraumleuchten. Wer es lieber klassisch mag, kann natürlich auch auf bewährte und immer noch gerne genutzte Innenraumleuchten mit herkömmlichen Glühlampen zurückgreifen. Diese eignen sich nicht nur für eine Erstausstattung oder das Ausstatten des eigenen Fahrzeugs mit zusätzlichen Innenraumleuchten, sondern auch dazu, defekte oder beschädigte Leuchten auszuwechseln. Gängige Einbauleuchten mit häufig verwendeten Einbaumaßen machen den Austausch defekter Beleuchtungseinrichtungen einfach und unkompliziert.
Tipps und Hinweise zum Einbau
Besonders beim Einsatz von Innenraumleuchten mit LEDs oder Leuchtstoffröhren sollte natürlich auf die Betriebsspannung beachtet werden. Einfacher hat man es hier mit herkömmlichen Einbauleuchten, die Glühlampen verwenden. Hier kann die Betriebsspannung quasi durch den Einsatz der entsprechenden
Glühlampen gewählt werden. Abhängig von der benötigten Stromaufnahme muss natürlich auch für eine ausreichende Zuleitung gesorgt werden. LEDs bieten hier den Vorteil, dass sie nur eine geringe Stromaufnahme haben und dementsprechend dünnere Verbindungsleitungen verwendet werden können. Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fahrer während der Fahrt nicht durch die Innenraumleuchten geblendet oder irritiert wird. Vor dem Einbau entsprechender Innenraumleuchten sollten Sie natürlich auch sicherstellen, dass ausreichend Platz für die Montage der Einbauleuchten und für die Verkabelung vorhanden ist. Dies gilt besonders dann, wenn zur Stromversorgung der Beleuchtungseinrichtungen neue Leitungen verlegt werden müssen. Sollte dies der Fall sein, achten Sie auch auf eine entsprechende Absicherung der Leitungen.