Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kfz-innenraumleuchte hella
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > KFZ-Innenraumleuchte

  KFZ-Innenraumleuchte  (32 Angebote unter 27.397.810 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KFZ-Innenraumleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KFZ-Innenraumleuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Innenraumleuchte
^

Häufig unterschätzt: Innenraumleuchten für Fahrzeuge aller Art

Zwar ist sie in den meisten Kraftfahrzeugen standardmäßig vorhanden, wird aber häufig mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt: die Beleuchtung des Innenraumes. Dabei ist es heute aufgrund der technischen Möglichkeiten nie einfacher gewesen, eine nicht nur funktionelle, sondern auch harmonische und angenehme Innenbeleuchtung in jedem Kraftfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Mit einer Beleuchtung, die individuell auf das Fahrzeug und den Fahrer abgestimmt ist, erfüllt die Innenraumleuchte nicht nur den simplen Zweck einer Beleuchtung, sondern kann auch dazu beitragen, durch harmonisches und optimal abgestimmtes Licht zu Sicherheit und zur Funktionalität beizutragen.

Noch nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute

Passende Innenraumleuchten für jedes Kraftfahrzeug gibt es heute nicht nur in den unterschiedlichsten Formen, sondern auch mit verschiedenen Leuchtmitteln. Der Trend geht eindeutig hin zur LED-Beleuchtung. Energiesparendes Licht in Verbindung mit der enormen Langlebigkeit der Leuchtdioden ist hier das Erfolgsgeheimnis. Und das bei nur geringsten Abmessungen der Innenraumleuchten. Wer es lieber klassisch mag, kann natürlich auch auf bewährte und immer noch gerne genutzte Innenraumleuchten mit herkömmlichen Glühlampen zurückgreifen. Diese eignen sich nicht nur für eine Erstausstattung oder das Ausstatten des eigenen Fahrzeugs mit zusätzlichen Innenraumleuchten, sondern auch dazu, defekte oder beschädigte Leuchten auszuwechseln. Gängige Einbauleuchten mit häufig verwendeten Einbaumaßen machen den Austausch defekter Beleuchtungseinrichtungen einfach und unkompliziert.

Tipps und Hinweise zum Einbau

Besonders beim Einsatz von Innenraumleuchten mit LEDs oder Leuchtstoffröhren sollte natürlich auf die Betriebsspannung beachtet werden. Einfacher hat man es hier mit herkömmlichen Einbauleuchten, die Glühlampen verwenden. Hier kann die Betriebsspannung quasi durch den Einsatz der entsprechenden Glühlampen gewählt werden. Abhängig von der benötigten Stromaufnahme muss natürlich auch für eine ausreichende Zuleitung gesorgt werden. LEDs bieten hier den Vorteil, dass sie nur eine geringe Stromaufnahme haben und dementsprechend dünnere Verbindungsleitungen verwendet werden können. Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fahrer während der Fahrt nicht durch die Innenraumleuchten geblendet oder irritiert wird. Vor dem Einbau entsprechender Innenraumleuchten sollten Sie natürlich auch sicherstellen, dass ausreichend Platz für die Montage der Einbauleuchten und für die Verkabelung vorhanden ist. Dies gilt besonders dann, wenn zur Stromversorgung der Beleuchtungseinrichtungen neue Leitungen verlegt werden müssen. Sollte dies der Fall sein, achten Sie auch auf eine entsprechende Absicherung der Leitungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.