Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  KFZ-Dichtungen  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Dichtungen für

Dichtungen für

Zur Übersicht aller Suchmöglichkeiten mit Anwendungsbeispielen... Zur Übersicht aller Suchmöglichkeiten mit Anwendungsbeispielen...

Suchen, Bestellen, Reparieren

Nervige Suchen nach Ersatz-, Verschleiß- und Zubehörteilen für Fahrzeuge können Sie bei Mercateo vergessen! Sie haben insgesamt 3 verschiedene Möglichkeiten: die Suche mit der Fahrzeug-Schlüsselnummer, mit der Automarke oder nach einer Produktgruppe. Klicken Sie hier für eine komplette Übersicht aller Suchmöglichkeiten mit Anwendungsbeispielen.
Weitere Informationen zum Thema KFZ-Dichtungen
^

KFZ-Dichtungen  für eine dauerhafte gute Fahrt

Dichtungen und Dichtringe sorgen dafür, dass zwei Bereiche getrennt bleiben, so dass sich deren Inhalte nicht mischen können. Damit bleiben die Eigenschaften des einen Bereichs und des angrenzenden Bereichs - wie bei einer Ölfilter-Dichtung - optimal erhalten. Dichtungen sind daher besonders wichtige Kfz-Fahrzeugteile. Als Kfz-Dichtungen sorgen sie für eine gute Funktionsfähigkeit der Teile und daher auch für eine dauerhafte gute Fahrt.

KFZ-Dichtungen in vielen verschiedenen Ausführungen

KFZ-Dichtungen gibt es nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Nutzfahrzeuge, Busse oder Zweiräder. Dichtungslösungen sind für Motor, Getriebe, Achsen und Wellen, Lenkung oder Aufhängung entwickelt worden und haben unterschiedliche Formen und Eigenschaften. So lässt sich beispielsweise unter Dichtungen für Ölfilter, Abgasrohre oder Steuerkettenspanner wählen. Auch sind Dichtungen für Zylinderlaufbuchsen oder für Thermostate erhältlich. Auch die Materialien unterscheiden sich je nach dem Einsatzbereich. Die Anzahl der Dichtungsbasismodelle alleine überschreitet die Zahl 1.000 bei weitem.

Wer bestellt KFZ-Dichtungen?

KFZ-Dichtungen werden in der Automobilindustrie von Zulieferern gefertigt, die sich entsprechend spezialisiert haben. Die Dichtungen werden von den Herstellern in Neuwagen und zu Wartungs- und Reparaturzwecken auch von Werkstätten in Gebrauchtwagen eingebaut. Für die Bestellung sollte man Marke, Modell, Baujahr, Baureihe und Fahrzeugtyp kennen. Vielfach hilft auch die Angabe von Schlüsselnummern aus der Zulassung weiter.

Die Abgaskrümmerdichtung und ihre Eigenheiten

Dort, wo die Abgase den Motor verlassen, wandern sie in den Abgaskrümmer. Die Verbindung zwischen Motor und Krümmer ist mit einer Krümmerdichtung abgedichtet. Je nach Motor gibt es die Krümmer mit einem Rohr bis hin zu vier Rohren. Die flachen Metalldichtungen dafür sind daher mit einer entsprechenden Anzahl an Ausschnitten ausgestattet, wobei bei manchen Kfz-Modellen die Dichtung mit Stehbolzen und Schrauben befestigt ist. Dichtungen sind sehr empfindlich, was die Montage angeht, weil Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Zum Ab- und Anschrauben einer Abgaskrümmerdichtung sollte man daher das richtige Drehmoment treffen und immer die gleiche Reihenfolge bei der Bearbeitung der Schrauben einhalten.

Folgen einer defekten Abgaskrümmerdichtung

Das Fahrzeug wird beim Fahren oft laut. Abgasgerüche sind möglich. Eventuell können auf Dauer auch der Katalysator oder die Lambdasonde im Auspuff kaputt gehen, was für den nächsten Abgastest ein Hindernis wäre.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext KFZ-Dichtungen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.