Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kantenhobel

  Kantenhobel  (18 Angebote unter 27.569.933 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kantenhobel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kantenhobel
^

Der Kantenhobel zur Bearbeitung der Kanten von Gipskartonplatten

Der Kantenhobel gehört zur den manuellen Werkzeugen in der trennenden Werkstoffbearbeitung, wobei Werkstoffe wie Gips hier als bevorzugt gelten. Als Handhobel gehört der Hobel zu den Werkzeugen des traditionellen Tischler- und Schreinerhandwerks. Der Kantenhobel stellt ein ergänzendes Werkzeug zum Gipshobel dar. Ein anderer Begriff für den Kantenhobel ist im spezielleren Bereich auch der Eckenhobel. Der Kantenhobel gehört daher nicht zu den Flächenhobeln, sondern zu den Formhobeln.

Weitere Einsatzzwecke

Der Kantenhobel wird letztendlich für den letzten Hobelschnitt an bereits abgerichteten Brettkanten verwendet, um zum einen eine saubere Kante und zum anderen einen genauen rechten Winkel zu erhalten. Der Kantenhobel lässt sich sogar idealer Weise zum sauberen Putzen von Hirnholz nutzen.

Unterschiede zu anderen Hobeln

Der Gipshobel besitzt eine lange und breite Sohle, die mit einem entsprechenden Blatt ähnlich einer Raspel ausgerüstet ist. Der Kantenhobel dagegen ist deutlich kürzer und schmaler und besitzt im Gegensatz zu Holzhobeln zwei Messer: das vordere Messer oder Eisen dient dem Schneiden und das zweite hintere Eisen dem Abfäsen (Abschrägen) der Kante. Das Abfäsen der Kanten ist bei Gipskartonplatten wichtig, um den Fugenspachtel zur nahtlosen Verbindung unterzubringen.

Wichtig zu beachten

Beim Kantenhobel sollten immer beide Eisen - das vordere und das hintere - auswechselbar sein, um optimale Arbeitsergebnisse zu erreichen. Zudem sollte man beachten, ob sich die Klingen im Schnittwinkel einstellen lassen. Bei manchen Hobeln sind die Messer fest in einem Winkel von 45 Grad arretiert, bei anderen Hobeln lässt sich der Winkel zwischen null und 45 Grad einstellen.

Die Bedienung

Kantenhobel sind weitgehend Einhandhobel, auch wenn sie zum Bearbeiten von Holz anstatt Gipskarton eingesetzt werden. Eine Unterscheidung in Rechts- und Linkshänder ist wegen des Knaufs als Griff meist nicht erforderlich.

Das Material

Der Werkstoff Gips lässt sich leicht auch mit Kantenhobeln aus Kunststoff oder Hartholz bearbeiten. Für Hartholz und Hirnholz sollte der Kantenhobel sehr stabil aus Gussstahl oder HSS-Stahl gefertigt sein, um möglichst geringen Verschleißerscheinungen zu unterliegen.

Zubehör

Die Ersatzklingen für Kantenhobel sind meist nicht länglich, sondern oft quadratisch oder in Trapezform einzeln oder im Spender erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.