Kabeletiketten - für Übersicht statt Kabelsalat
Bei der Arbeit mit elektrischen und elektronischen Geräten gibt es auch eine große Anzahl an Kabeln. Damit man dennoch einen Überblick darüber behält, welches
Kabel für welches Gerät bzw. für welchen Anschluss benötigt wird, eignen sich Kabeletiketten ideal als Beschriftungsgrundlage. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Kabeletiketten den Bedürfnissen entsprechen.
Optimalerweise bestehen sie aus einem anschmiegsamen Material, wodurch sie auf Rund- oder auch auf Flachbandkabeln befestigt werden können. Der Aufdruck bzw. die
Kabelbeschriftung bleibt durch das weiche Material auch bei stärkerer Verbiegung sehr gut lesbar. Die Größe der
Etiketten sollte aber auf den Durchmesser der Kabel sowie den Verwendungszweck abgestimmt werden. Da Kabeletiketten individuell beschriftet oder bedruckt werden können, eignen sich diese für einen vielfältigen Einsatz. Während für den Innenbereich ein Großteil der angebotenen Etiketten verwendet werden kann, gilt es im Außenbereich, speziell für diesen Verwendungszweck hergestellte Etiketten anzubringen. Nur so kann die Lesbarkeit der Beschriftung auch auf Dauer gewährleistet werden.
Kabeletiketten befestigen
Um Kabeletiketten fest und sicher an den vorgesehenen Kabeln anbringen zu können, kann man zwischen verschiedenen Ausführungen wählen. Am einfachsten zu benutzen sind
Papieretiketten, die nach der Beschriftung am Kabel angeklebt werden können. Je nach Art besteht auch die Möglichkeit, die Etiketten über einen Computer zu bedrucken. Dies bietet den Vorteil, dass die Aufschrift für jedermann lesbar ist. Außerdem kann man so auch Grafiken, Barcodes oder Sonderzeichen einfach und schnell aufdrucken.
Damit die Lesbarkeit auch bei Feuchte, Hitze oder anderen Einflüssen erhalten bleibt, ist es empfehlenswert, auf die zu klebenden Kabeletiketten eine Schutzfolie aufzubringen. Dies verlängert auch ohne die oben Einflüsse die Haltbarkeit der Etiketten, da der mechanische Abrieb der Markierung verhindert wird.
Kabeletiketten aus Kunststoff
Für manche Einsatzbereiche sind Kabeletiketten aus Kunststoff die ideale Markierungshilfe. Diese können mit einem
Kabelbinder am Kabel befestigt werden. So lässt sich bei Bedarf das Etikett problemlos und rückstandslos entfernen. Sie sind zudem im Vergleich zu anderen Materialien widerstandsfähiger und auch mehrfach verwendbar.
Der militärische Bereich ist ein Beispiel für den Einsatz von Etiketten aus wärmeschrumpfendem Polyolefin. Diese passen sich dem Kabeldurchmesser an, können aber nur mit einem speziellen Drucker beschriftet werden.
Vorgefertigte Kabeletiketten
Wird ein Etikett zum Beschriften von einer großen Anzahl an Kabeln benötigt, bedient man sich im Idealfall der vorgefertigten Kabeletiketten. Diese gibt es für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel zur Kennzeichnung von Leitern, Schutzleitern oder Erdungskabeln. Der Vorteil dieser Etiketten besteht darin, dass die Beschriftung der einzelnen Schilder nicht von Hand oder mit dem Drucker durchgeführt werden muss. Die fertigen Etiketten können direkt verwendet werden. Außerdem ermöglicht das identische Aussehen der Etiketten, dass man alle gleichen Kabel auf einen Blick erkennt. So werden zum Beispiel für Erdungskabel weiße und runde Etiketten mit einem schwarzen Zeichen darauf verwendet. Bei einem weißen N in einem blauen Kreis erkennt man sofort, dass es sich hierbei um einen Neutralleiter handelt.
Für eine größere Auswahl zur schnellen Kabelbeschriftung sind auch einzelne Buchstaben, Zahlen oder Ziffern erhältlich, die beliebig kombiniert werden können. Für die üblichen Verwendungszwecke können vorgefertigte Kabeletiketten schnell und problemlos am Kabel befestigt werden.