Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kühlerschutz

  Kühlerschutz  (83 Angebote unter 27.598.864 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kühlerschutz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kühlerschutz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kühlerschutz
^

Kühlerfrostschutz - Winterpackung für den Kühler

Auch wenn es draußen noch so kalt ist, der Automotor braucht durch die entstehenden Betriebstemperaturen eine Kühlung. Der Kühler mit seiner Kühlflüssigkeit ist hierbei gefragt. Damit auch im niedrigen Temperaturbereich ein Einfrieren verhindert wird, ist es wichtig, rechtzeitig Kühlerfrostschutz einzufüllen. Werkstätten haben in der kalten Jahreszeit Hochbetrieb und sollten sich mit ausreichenden Vorräten an Kühlerfrostschutz genauso ausrüsten wie Fuhrunternehmen und Betreiber von Baustellen. Zu gern werden Baumaschinen und Gabelstapler vergessen und dann ist der Schaden groß.

Dosierung des Kühlfrostschutzes

Damit Sie einen ausreichenden Frostschutz erzielen, sollten Sie die Kühlflüssigkeit mit einem so genannten Frostschutzprüfer untersuchen. Der Frostschutz sollte in unseren Breitengraden bei mindestens -30 Grad liegen. Zeigt der Prüfer weniger an, heißt es, Kühlerfrostschutz nachfüllen. Die Frostbeständigkeit der Kühlflüssigkeit wird durch die Konzentration des Kühlerfrostschutzmittels bestimmt.

Die Auswahl des passenden Kühlfrostschutzes

Achtung: Mischen Sie niemals unterschiedliche Kühlerfrostschutzmittel miteinander. Durch unsachgemäße Auswahl können sich Klümpchen bilden, die Wasserpumpe und Leitungen schädigen und zu kostenintensiven Reparaturaufwendungen führen können. Damit erkennbar wird, welcher Kühlerfrostschutz verwendet wurde, sind die verschiedenen Produkte unterschiedlich eingefärbt. Angeboten werden Frostschutzmittel in den Farben Grün, Blau, Gelb und Rot. Auch wenn es verlockend ist, das gesamte Fassungsvermögen des Kühlers mit Frostschutz aufzufüllen, lassen Sie die Finger davon, da Sie das Wasser wegen seiner hohen spezifischen Wärmekapazität benötigen, um die Temperatur schnell aufzunehmen und abzutransportieren. Achten Sie auf die Betriebsanleitungsangaben des Fahrzeugherstellers bezüglich Art des Kühlmittels und Austauschintervall.

Pflege und Schutz

Kühlerfrostschutz sorgt nicht nur dafür, dass das Kühlwasser nicht einfriert, sondern pflegt auch das Material. Schutz vor Korrosion und dem Ansetzen von Kalk sind weitere günstig wirkende Aspekte des Frostschutzmittels, sie gewährleisten eine erhöhte Lebensdauer des Kühlers und seiner Komponenten. Die Siedepunkterhöhung des Kühlwassers wird durch den Einsatz von Kühlerfrostschutz begünstigt.

Richtiges Nachfüllen

Die Spindelung zur Ermittlung des Frostschutzes sollte immer bei kaltem Motor erfolgen, damit auch sichergestellt ist, dass bei stehendem Fahrzeug ein ausreichender Schutz vorhanden ist. Nach dem Auffüllen muss der Motor zur Verteilung einmal gut durchlaufen, anschließend erfolgt eine weitere Prüfung bis zum gewünschten Frostschutz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.