Mit dem Parmesanstreuer wird Parmesan einfach portioniert
Zum einfachen Portionieren des Parmesans ist ein Parmesanstreuer unverzichtbar. Der Streuer macht es möglich, den Käse schnell und sauber auf die Gerichte zu streuen. Das praktische Hilfsmittel kann ebenso dafür eingesetzt werden, unterschiedlich große oder kleinere Mengen des geriebenen Käses auf Vorrat zu fassen.
Parmesanstreuern in unterschiedlichen Designs
Parmesanstreuer können beispielsweise komplett aus schlichtem Edelstahl gefertigt sein. Dieses Material ist einfach und schnell zu reinigen ist, sowie stets zeitlos modern und auch langlebig. Ebenso sind auch Parmesanstreuer aus transparentem Kunststoff erhältlich, ebenso können Parmesanstreuer aus einer Kombination aus Glas und Edelstahl gewählt werden.
Weiteres Zubehör rund um den Parmesan
Im Bereich Tischzubehör sind darüber hinaus auch weitere Streuer und Mühlen für Pfeffer und Salz zu wählen, welche zur würzigen und aromatischen Speisenpräsentation gehören. Ein Streuer-Set sollte als Alternative auf der gedeckten Tafel zu finden sein. Mit der
Parmesanreibe lässt sich der Hartkäse einfach und schnell reiben. Dabei kann man aus elektrischen oder manuellen Reiben wählen. Mit dem
Parmesanbrecher ist es möglich, mittelgroße Stücke vom Käsestück abzubrechen. Soll der Parmesan in größeren Flocken gewünscht werden, wie er beispielsweise zum Überbacken von Pasta oder einem Auflauf eingesetzt wird, so empfiehlt sich ein Käsehobel.